Beitragsliste anzeigen
WinCC flexible ES -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikation zur S7 projektieren
Welche Einstellungen sind beim Anschluss eines SIMATIC HMI-Gerätes, projektiert mit WinCC flexible ES an eine SIMATIC ET 200-CPU, zu beachten?
Wie kann eine Verbindung zwischen WinCC flexible Runtime (PC/Panel) und S7-300/400 über Profibus/MPI projektiert werden?
Wie wird ein WinCC flexible Projekt in STEP 7 integriert?
Wie kann ein und dieselbe WinCC flexible Bediengerät-Projektierung für mehrere Steuerungen verwendet werden?
Wie lässt sich an einem WinCC flexible Bediengerät der aktuelle Status der CPU visualisieren?
Wie lassen sich mit der WinCC flexible PC Runtime oder einem Panel beliebig viele Automatisierungssysteme durch die Systemfunktion "Wechsele Verbindung" nacheinander ansprechen?
Wie kann mit WinCC flexible die Kommunikation zwischen Bediengerät und einer S7-Station über S7-Routing projektiert werden?
Was ist bei einer Verbindung zwischen S7-200 und SIMATIC Panels oder WinCC flexible PC Runtime zu beachten und welche Möglichkeiten gibt es?
Welche Ports werden von WinCC flexible verwendet?
Wie erhöhe ich die Performance der HMI-Geräte?
Welche Einstellungen sind vorzunehmen, um per TeleService auf ein Panel sowie auf eine S7-200 Steuerung zuzugreifen?
Wie kann eine Verbindung zwischen WinCC flexible Runtime (PC oder Panel) und einer SIMATIC S7-300 / S7-400 über Industrial Ethernet projektiert werden?
Wie wird unter WinCC flexible eine PROFINET-Verbindung zu einer S7-Steuerung projektiert?
Wie ist im HMI-Projektierungstool die MPI-Adresse eines FMs anzugeben, wenn diese in HW Konfig nicht erscheint und demzufolge unbekannt ist?
Wie kann ein Panel mit einer SIMATIC H-Station verbunden werden?
Welche Einstellungen sind bei einer PROFIBUS-DP Kopplung zwischen einem Panel bzw. einem PC mit der WinCC flexible Runtime und der S7-200 zu berücksichtigen?
Warum wird bei WinCC flexible der Kommunikationstreiber „orange“ markiert, wenn neben einer bestehenden MPI/DP Verbindung eine weitere Ethernetverbindung hinzugefügt wird?
PROFIBUS-Kommunikation zwischen Windows-basiertem Bediengerät (projektiert mit WinCC flexible 2004) und WinAC Basis / WinAC RTX V4.0
Wie projektiere ich die Kommunikation zwischen WinCC flexible Runtime und WinLC über SOFTBUS auf einem PC?
Wie projektiere ich eine Kommunikation zwischen WinCC flexible Runtime bzw. einem Windows-basierten Bediengerät und einer S7-200 (CP 243-1) über Ethernet?
WinCC flexible RT -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikation zur S7 projektieren
Wie kann eine Verbindung zwischen WinCC flexible Runtime (PC/Panel) und S7-300/400 über Profibus/MPI projektiert werden?
Wie kann mit WinCC flexible ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden?
Wie kann ein mit WinCC flexible 2008 SP2 projektiertes Panel bzw. RT auf Variablen der S7-1200 zugreifen?
Wie lässt sich an einem WinCC flexible Bediengerät der aktuelle Status der CPU visualisieren?
Wie lassen sich mit der WinCC flexible PC Runtime oder einem Panel beliebig viele Automatisierungssysteme durch die Systemfunktion "Wechsele Verbindung" nacheinander ansprechen?
Was ist bei einer Verbindung zwischen S7-200 und SIMATIC Panels oder WinCC flexible PC Runtime zu beachten und welche Möglichkeiten gibt es?
Welche Einstellungen sind vorzunehmen, um per TeleService auf ein Panel sowie auf eine S7-200 Steuerung zuzugreifen?
Wie kann eine Verbindung zwischen WinCC flexible Runtime (PC oder Panel) und einer SIMATIC S7-300 / S7-400 über Industrial Ethernet projektiert werden?
Wie wird unter WinCC flexible eine PROFINET-Verbindung zu einer S7-Steuerung projektiert?
Wie ist im HMI-Projektierungstool die MPI-Adresse eines FMs anzugeben, wenn diese in HW Konfig nicht erscheint und demzufolge unbekannt ist?
Wie kann ein Panel mit einer SIMATIC H-Station verbunden werden?
Welche Einstellungen sind bei einer PROFIBUS-DP Kopplung zwischen einem Panel bzw. einem PC mit der WinCC flexible Runtime und der S7-200 zu berücksichtigen?
Welche Einstellungen sind beim Anschluss eines SIMATIC HMI-Gerätes, projektiert mit WinCC flexible ES an eine SIMATIC ET 200-CPU, zu beachten?
Wie projektiere ich eine Kommunikation zwischen WinCC flexible Runtime bzw. einem Windows-basierten Bediengerät und einer S7-200 (CP 243-1) über Ethernet?
PROFIBUS-Kommunikation zwischen Windows-basiertem Bediengerät (projektiert mit WinCC flexible 2004) und WinAC Basis / WinAC RTX V4.0
Wie projektiere ich die Kommunikation zwischen WinCC flexible Runtime und WinLC über SOFTBUS auf einem PC?
Warum wird bei WinCC flexible der Kommunikationstreiber „orange“ markiert, wenn neben einer bestehenden MPI/DP Verbindung eine weitere Ethernetverbindung hinzugefügt wird?
WinAC RTX -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikation zur S7 projektieren
Wie projektiere ich die Kommunikation zwischen WinCC flexible Runtime und WinLC über SOFTBUS auf einem PC?
Informationen zum Thema "Kommunikation zur S7 projektieren"
Übertragung der WinAC-Projektierung vom STEP 7 Projektierungs-PC auf den WinAC-PC über MPI
WinAC RTX F -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikation zur S7 projektieren
Informationen zum Thema "Kommunikation zur S7 projektieren"
Wie projektiere ich die Kommunikation zwischen WinCC flexible Runtime und WinLC über SOFTBUS auf einem PC?
Übertragung der WinAC-Projektierung vom STEP 7 Projektierungs-PC auf den WinAC-PC über MPI
WinAC Basis -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikation zur S7 projektieren
Informationen zum Thema "Kommunikation zur S7 projektieren"
Wie projektiere ich die Kommunikation zwischen WinCC flexible Runtime und WinLC über SOFTBUS auf einem PC?
Übertragung der WinAC-Projektierung vom STEP 7 Projektierungs-PC auf den WinAC-PC über MPI
Wie projektiere ich die Kommunikation zwischen WinCC flexible Runtime und WinLC über SOFTBUS auf einem PC?
Bestellnummer:

Einleitung:
Im folgenden Beitrag finden Sie eine Anleitung zur Projektierung der internen Kopplung zwischen einer WinLC und WinCC flexible Runtime.

Inhalt:

  1. Voraussetzungen
  2. Konfiguration von WinLC und WinCC flexible RT
    2.1 Konfiguration in einer SIMATIC HMI Station
    2.2 Konfiguration in einer SIMATIC PC Station
  3. Projektierung mit WinCC flexible

1. Voraussetzungen:

  • MS Windows 2000 Pro SP4 bzw. MS Windows XP Pro ab SP1
  • WinAC Basis ab V4.0, WinAC RTX ab V4.0, WinAC Slot ab V3.3
  • WinCC flexible Advanced
  • WinCC flexible Runtime
  • STEP 7 ab V5.3
  • SIMATIC NET ab CD 11/2003

2. Konfiguration von WinLC und WinCC flexible RT
Die Konfiguration von WinLC und WinCC flexible Runtime kann im SIMATIC Manager sowohl in einer SIMATIC HMI Station als auch in einer SIMATIC PC Station vorgenommen werden.

2.1 Konfiguration in einer SIMATIC HMI Station
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der WinLC und WinCC flexible RT in einer SIMATIC HMI Station beschrieben:
 
Nr. Vorgehensweise
1 STEP7-Projekt erstellen
  • Erstellen Sie mit dem SIMATIC Manager ein neues STEP 7-Projekt.
  • Mit "Einfügen > Station" platzieren Sie eine SIMATIC HMI Station im Projekt.


Bild 01

2 Bediengerät auswählen
  • Wählen Sie als Bediengerät "WinCC flexible RT".


Bild 02

3 Hardware-Konfig öffnen und WinLC hinzufügen
  • Über einen Doppelklick auf Konfiguration gelangen Sie in die Hardware-Konfiguration der HMI Station.
  • Die Applikation WinCC flexible RT wurde automatisch in das Rack der HMI Station auf Steckplatz 3 eingefügt.
  • Ergänzen Sie auf Steckplatz 2 eine WinLC aus dem Hardware-Katalog "SIMATIC HMI Station > Controller > WinLC".
  • Speichern und übersetzen Sie die Konfiguration.


Bild 03

4 Komponenten Konfigurator starten und parametrieren
  • Starten Sie den Komponenten Konfigurator über die Symbolleiste oder das Icon auf dem Desktop (SIMATIC NET muss installiert sein).
  • Mit "Hinzufügen..." platzieren Sie eine WinCC flexible RT und eine WinLC auf den gleichen Steckplätzen wie in der Hardware-Konfiguration (hier: WinCC flexible RT Steckplatz 3 und WinLC Steckplatz 2).


Bild 04

5 Name der Station heraus kopieren
  • Kopieren Sie den Stationsnamen aus dem Komponenten Konfigurator und benennen Sie die HMI Station im SIMATIC Manager danach.


Bild 05

6 Option "S7RTM ist installiert" aktivieren
  • Öffnen Sie über rechte Maustaste die "Objekteigenschaften..." der SIMATIC HMI-Station im STEP7 Manager.
  • Wechseln Sie in das Register "Konfiguration" und aktivieren Sie die Option "S7RTM ist installiert".
  • Schließen Sie das Dialogfenster "SIMATIC HMI Station".


Bild 06

7 PG/PC Schnittstelle parametrieren
  • Öffnen Sie die "PG/PC Schnittstelle" im Menü "Extras > PG/PC Schnittstelle einstellen" des STEP7 Managers.
  • Stellen Sie den Zugangspunkt auf  "S7ONLINE (STEP 7) -->  PC internal (local)" ein.


Bild 07

8 WinLC-Controller starten
  • Starten Sie den WinLC-Controller.


Bild 08

9 HW-Konfiguration übertragen
  • Wechseln Sie wieder in die Hardware-Konfiguration der HMI Station und laden Sie diese über "Zielsystem > Laden in Baugruppe".
  • Schließen Sie die Hardware-Konfiguration der HMI Station.

2.2 Konfiguration in einer SIMATIC PC Station
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der WinLC und WinCC flexible RT in einer SIMATIC PC Station beschrieben:
 

Nr.

Vorgehensweise
1 STEP 7-Projekt erstellen
  • Erstellen Sie mit dem SIMATIC Manager ein neues STEP 7-Projekt.
  • Platzieren Sie mit "Einfügen > Station" eine SIMATIC PC Station im Projekt.


Bild 09

2 Bediengerät auswählen
  • Über einen Doppelklick auf Konfiguration gelangen Sie in die Hardware-Konfiguration der PC Station.
  • Ergänzen Sie auf Steckplatz 2 eine WinLC aus dem Hardware-Katalog "SIMATIC PC Station > Controller > WinLC" und auf Steckplatz 3 eine "WinCC flexible RT"- Applikation aus dem Hardware-Katalog "SIMATIC PC Station > HMI".


Bild 10

3

Hardware-Konfig öffnen und WinLC hinzufügen
  • Speichern und übersetzen Sie die Konfiguration.
  • Starten Sie den Komponenten Konfigurator über die Symbolleiste oder das Icon auf dem Desktop.
  • Mit "Hinzufügen..." ergänzen Sie eine "WinCC flexible RT"- Applikation und eine WinLC auf den gleichen Steckplätzen wie in der Hardware-Konfiguration (hier: WinCC flexible RT Steckplatz 3 und WinLC Steckplatz 2).


Bild 11

4 Komponenten Konfigurator starten und parametrieren
  • Kopieren Sie den Stationsnamen aus dem Komponenten Konfigurator und benennen Sie die PC Station im SIMATIC Manager danach.


Bild 12

5 PG/PC Schnittstelle parametrieren
  • Öffnen Sie die "PG/PC Schnittstelle" im Menü "Extras > PG/PC Schnittstelle einstellen" des STEP7 Managers.
  • Stellen Sie den Zugangspunkt auf  "S7ONLINE (STEP 7) --> PC internal (local)" ein.


Bild 13

6 WinLC-Controller starten
  • Starten Sie den WinLC-Controller.


Bild 14

7 HW-Konfiguration übertragen
  • Wechseln Sie wieder in die Hardware-Konfiguration der PC Station und laden Sie diese über "Zielsystem > Laden in Baugruppe".
  • Schließen Sie die Hardware-Konfiguration der PC Station.

3. Projektierung mit WinCC flexible
 
Nr. Vorgehensweise
1 WinCC flexible öffnen
  • Navigieren Sie im SIMATIC Manager über die SIMATIC HMI STATION bzw. SIMATIC PC STATION zu "WinCC flexible RT > Kommunikation > Verbindungen" und klicken Sie zweimal im rechten Projektfenster auf "Verbindungen".

    => WinCC flexible wird geöffnet.


Bild 15

2 Verbindung aktivieren
  • Aktivieren Sie die angezeigte Verbindung zwischen WinCC flexible RT und der WinLC über SOFTBUS.

    Hinweis:
    Alternativ können Sie die Verbindung auch zur Runtime (Laufzeit) mit der Systemfunktion "SetzeVerbindungsmodus" aktivieren.


Bild 16

Anschließend können Sie mit der weiteren Projektierung (Variablen, Bilder, Meldungen, etc.) in WinCC flexible fortfahren.

 Beitrags-ID:19541601   Datum:2010-03-19