×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
SiePortal
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 68397488, Beitragsdatum: 29.03.2023
(9)
Bewerten

Anweisung "RDSYSST" (SFC51) auf S7-1500 migrieren

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Wie können Sie in STEP 7 (TIA Portal) den Aufruf der Anweisung "RDSYSST" (SFC51) von der S7-300/S7-400 nach S7-1500 migrieren?

Beschreibung
Mit der SFC51 "RDSYSST" (Read System Status) lesen Sie für eine S7-300/S7-400 CPU eine SZL-Teilliste oder einen SZL-Teillistenauszug aus. Diese Anweisung können Sie nach der Migration nicht weiter verwenden, da sie von der S7-1500 nicht unterstützt wird. Nach der Migration erhalten Sie somit eine Fehlermeldung. Mit Hilfe der Onlinehilfe im TIA Portal ändern Sie die Programmierung für die S7-1500, abhängig von der Datenstruktur für die "SZL-ID".

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie in Abhängigkeit der SZL-Teilliste für die SFC51 (Read System Status) die kompatible Anweisung in der S7-1500 auswählen. Zunächst sehen Sie den Aufruf der Anweisung "Read System Status" mit der SZL_ID "W#16#74" in STEP 7 Classic V5 für eine S7-300 CPU.


Anleitung

  1. Wechseln Sie zum TIA Portal.
  2. Migrieren Sie zunächst das STEP 7 Classic V5 Projekt nach TIA Portal.
  3. Wählen Sie das zu migrierende Projekt, den Quell- und den Zielpfad aus und klicken Sie auf Migrieren.
  4. Übersetzen Sie das Projekt.
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Station und wählen Sie aus dem Kontextmenü "Migrieren auf S7-1500".
  6. Wählen Sie die gewünschte S7-1500 CPU und klicken Sie auf OK.
  7. Bestätigen Sie die nachfolgenden Meldungen mit OK.
  8. Klicken Sie bei der Meldung auf "Migrationsprotokoll".
    Der Aufruf der Anweisung "Read System Status" können Sie nach der Migration nicht weiter verwenden, da sie von der S7-1500 nicht unterstützt wird.

  9. Klicken Sie auf das Symbol "Fragezeichen".
    Abhängig von der Datenstruktur für die "SZL_ID" müssen Sie die Anweisung "Read System Status" mit einer mit S7-1500 kompatiblen Anweisung ersetzen.

  10. Wählen Sie in der Onlinehilfe "Migration der Anweisung RDSYSST".
  11. Anhand der Tabelle können Sie ermitteln, ob die Migration für eine SZL_ID unterstützt wird, oder welche Anweisung Sie verwenden müssen. Die Information für das Beispiel mit der SZL_ID: W#16#74 müssen Sie mit der Anweisung "LED" auslesen. Die Angaben "xy" bei den SZL_IDs sind Platzhalter, deren Ausprägungen nicht aufgelistet werden.

  12. Schließen Sie die Onlinehilfe und öffnen Sie in der S7-1500 Station den Baustein, wo die SFC51 (Read System Status) aufgerufen wird.
  13. Die Anweisung "LED" finden Sie bei der S7-1500 im KOP/FUP/AWL-Editor unter "Erweiterte Anweisungen > Diagnose".
  14. Ziehen Sie die Anweisung "LED" per Drag & Drop in den Programmiereditor hinein und parametrieren Sie die Anweisung mit Ihren Variablen.
  15. Löschen Sie anschließend die Anweisung SFC51 (Read System Status).
  16. Speichern und übersetzen Sie das Programm.

Somit haben Sie die SZL_ID "W#16#74" mit der Anweisung "LED" migriert. Weitere Informationen zu der erweiterten Anweisung "LED" finden Sie in der STEP 7 (TIA Portal) Onlinehilfe, indem Sie die Anweisung markieren und die Taste "F1" betätigen.

Weitere Informationen
Weitere Voraussetzungen, die Sie erfüllen müssen, um ein STEP 7 V5.x Projekt in STEP 7 Professional (TIA Portal) zu migrieren, finden Sie unter der Beitrags-ID: 62100731.

FAQ-Änderungen seit der letzten Veröffentlichung
Der FAQ wurde überarbeitet und mit dem Video ergänzt.

Sicherheitshinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
  • Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
  • Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
    Hinweis: Je nach Aufwand kann der Support kostenpflichtig werden. Bitte halten Sie für diesen Fall eine Siemens Industry Service Card bereit.
  • Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
  • Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden
    Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert.