2.3.4 Impresión de páginas
El sitio de Service & Support está concebido como medio en línea, con el objetivo de realizar un
diseño de pantalla agradable para el usuario. Esto puede acarrear problemas si desea imprimir páginas (la pantalla tiene un formato transversal, mientras que una página impresa generalmente tiene una colocación vertical). Por eso, ponemos a su disposición una vista previa de impresión para la mayoría de las páginas.
Páginas con su propia vista previa de impresión
La visualización preliminar de impresión se encuentra en extremo izquierdo inferior de su pantalla o a derecha en la navegación Highlight.
Páginas sin su propia vista previa de impresión
Para estos casos, recomendamos comenzar la impresión mediante el botón secundario del ratón y activar, en los ajustes previos del navegador, la opción "Imprimir colores e imágenes de fondo".