|
Anleitung Es gibt zwei Möglichkeiten der Diagnose:
- über das AddOn "Systemdiagnose - S7-400 CPU Diagnose"
- über die Online-Sicht des SIMATIC Manager
Der Vorteil der "Systemdiagnose - S7-400 CPU Diagnose" liegt darin, dass Sie auf jeder OS die Diagnose eingebettet in WinCC sehen können. D.h., die Betriebssystemebene der OS ist für den Operator weiterhin nicht erreichbar und es muss kein STEP 7 / PCS 7 ES auf der OS installiert werden.
Beschreibung der "Systemdiagnose - S7-400 CPU Diagnose" Die "Systemdiagnose - S7-400 CPU Diagnose" beinhaltet eine Visualisierung und detaillierte Diagnose von S7-400 / S7-400H CPUs auf einer OS. Das Diagnosekonzept ist auf jeder beliebigen Operator Station einsetzbar - ohne Zugriff auf STEP 7, um den aktuellen Betriebszustand der angeschlossenen CPUs /H-CPUs online darzustellen. Mit nur je drei einfachen Schritten auf der Engineering Station (ES) und Operator Station (OS) ist die CPU-Diagnose fertig projektiert.
|
Nr. |
Vorgehensweise auf der ES |
|
1 |
Diagnose-Bausteine im S7-Programm aufrufen (z.B. OB 35) |
|
2 |
Hardwarekonfiguration exportieren (.cfg-Datei) |
|
3 |
OS übersetzen |
|
Nr. |
Vorgehensweise auf der OS |
|
1 |
Diagnose-OCX in das WinCC-Bild einfügen |
|
2 |
Strukturvariable an das Diagnose-Control anbinden |
|
3 |
Speicherpfad der exportierten HW-Konfig-Datei (cfg-Datei) angeben |
In der Übersichtsdarstellung wird nach erfolgter Verbindung der aktuelle Betriebszustand der projektierten CPU/H-CPU dargestellt. Über sechs Registerkarten des OCX erfolgt eine umfangreiche Darstellung des aktuellen Betriebszustandes. Eventuell aufgetretene Fehlerzustände werden diagnostiziert.
|
Registerkarte "Allgemein I"
  Bild 01
|
-
Bestellnummer (MLFB) , Firmware- und Ausgabestand der ONLINE vorhandenen H-CPU.
-
MPI-Adresse, Baugruppenträger und Steckplatz.
-
Stellung des Schlüsselschalters (bis CPU Firmware-Stand V3, sonst immer RUN-P).
-
Zustand der LEDs "INTF", "EXT", "RUN", "STOP", "REDF", "MSTR", "RACKx", "IFMxF" und "BUSxF". |
|
Registerkarte "Diagnosepuffer"
  Bild 02
|
In dieser Registerkarte werden maximal die 20 letzten Einträge aus dem Diagnosepuffer der CPU / H-CPU angezeigt. Zu dem selektierten Eintrag werden in dem darunter liegenden Feld die Detailinformationen der Diagnosemeldung angezeigt.
Weiterhin können die dargestellten Diagnosepuffereinträge in einer Textdatei gespeichert werden. |
|
Registerkarte "Zykluszeit"
  Bild 03
|
Anzeige der aktuellen und maximalen Zykluszeit |
|
Registerkarte "Speicher"
  Bild 04
|
Anzeige der benötigten und freien Arbeitsspeicherdaten |
|
Registerkarte "H-Zustand"
  Bild 05
|
Anzeige des Zustandes der H-CPU |
|
Registerkarte "Allgemein II"
  Bild 06
|
Anzeige des Anlagenkennzeichens, Kommentars, Firmwarestandes und der Bestellnummer (MLFB) |
Die "Systemdiagnose - S7-400 CPU Diagnose" bietet folgenden Vorteile:
- Einsparung der Engineering-Software auf der OS (STEP 7 / PCS 7 ES)
- Wenige, einfache Projektierungsschritte
- Einfaches Nachführen von Änderungen in der Hardware-Konfiguration - jederzeit und online in WinCC nur über einen Bildwechsel
- Direktes Erkennen des CPU Status in der OS
- Zentrale Sammlung der Diagnose-Informationen im Diagnosepuffer
- WinCC konforme Darstellung der Informationen
Weiterführende Informationen finden Sie unter folgendem Link:
http://www.siemens.de/systemdiagnose
|