|
Per questo sono necessarie le seguenti impostazioni nell'editor Alarm Logging.
Sotto "Message Blocks", scegliere i blocchi di testo utente che devono pulsare. Aprire le Proprietà ed attivare il checkbox "Flashing On" (vedi Figura 01).
_WinCC_Alarm_blinken_01e.gif)
Figura 01
Da WinCC V5.x, questa impostazione può essere fatta anche direttamente nel Graphics Designer sotto le Proprietà dello Alarm Control.
Fare attenzione però che questi impostazioni eventualmente valgono solo per questo OCX e quindi la modificabilità centrale va perduta!
WinCC V5.x e WinCC V6.0
Aprire con un doppio clic sullo OCX, le proprietà del WinCC Alarm Control e passare nel registro "Message Blocks". Attivare il "Flashing On" nelle proprietà del corrispondente testo di segnalazione negli "User Text Blocks". Se sull'allarme OCX, nel registro Message Blocks è attivato il checkbox "Accept project setting", allora la modifica dello User Text Block viene registrata direttamente nella banca dati CS. Se questo checkbox "Accept project setting" non è attivato, allora la modifica dello User Text Block viene memorizzata nella pagina e vale quindi solo per un OCX!
Da WinCC V6.2 Con un doppio clic sullo OCX aprire le proprietà del WinCC Alarm Control e passare nel registro "Message Blocks". Disattivare il checkbox "Proprietà colonna" e nelle proprietà dei corrispondenti testi di segnalazione negli "User Text Blocks" attivare il "Flashing on". Questa modifica del blocco testi utente viene memorizzata solo in questa pagina e vale quindi solo per un OCX!
WinCC V7.x, nuovo Alarm-Control
Con un doppio clic sullo OCX aprire le proprietà del WinCC Alarm Control e passare nel registro "Message Blocks". Disattivare il checkbox "Applica impostazioni di progetto" ed attivare il "Flashing on" dei corrispondenti testi di segnalazione negli "User text blocks". Questa modifica del blocco di testo utente viene memorizzata solo in questa pagina e vale quindi solo per un OCX!
Poi nello Alarm Logging aprire la singola classe di segnalazioni ed nelle proprietà, nel registro "Conferma", attivare il "Flashing on".
Ricerca
Lista nuove segnalazioni, sistema di segnalazione
|