QUESTION:
Pourquoi un WinCC-Client en WinCC V4.02 sur une machine avec 2
cartes réseau ou un acces RAS-et une carte réseau ne
se laisse pas démarrer?
REPONSE:
Vous utilisez WinCC V4.02. La cause est dans ce cas, que
DBCLIENT.EXE, qui est utilisé par WinCC pour la liaison
client , butte sur deux adresses réseau différentes
(IP-Adressen) . Il essaye d'utiliser les deux pour fonctionner.
Dans ce cas, aucune liaison vers le Serveur ne peut être
établie, c'est pourquoi, il n'est pas possible de
démarrer WinCC.
Vous devez définir une adresse IP univoque pour
DBCLIENT.EXE pour permettre le fonctionnement de WinCC. Vous
pourrez le faire avec les entrées suivantes dans la base de
registres de Windows :
- Aller dans "Démarrer > Executer" et entrer
"regedit".
- Recherchez la clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\AUTSW\SQLANY\DBCLIENT
- Modifiez les clés de la base de registres avec les
valeurs suivantes :
"PurgeConnection [1, Yes=1, No=0]"=dword:00000001
"AutoShutDown [1, Yes=1, No=0]"=dword:00000000
"SuppressOutput [0, Yes=1, No=0]"=dword:00000000
"PacketSize [512]"=dword:00000200
"ClientOption"=" -x tcpip{MYIP=xxx.xxx.xxx.xxx}"
"ClientName [dbclient]"="dbclient"
Exemple :
xxx.xxx.xxx.xxx pour la valeur 142.120.212.169
Lors de l'indication des paramètres, faites attention
qu'avant le paramètre "-x", un espace est absolument
indispensable. Si vous l'oubliez, l'appel de l'application DBCLIENT
–x sera remplacé par DBCLIENT-x et il ne se passera
rien.
Après avoir insérer ces paramètres, il est
indispensable de redémarrer WinCC, pour que les
modifications de la base de registres soient prises en compte.
Attention:
D'une manière générale, aucune garantie
n'est apportée lors de modifications directes de la base
de registres, car celles-ci sont du ressort de l'utilisateur.
Dans tous les cas, il est conseillé d'effectuer une
sauvegarde de la base de registres avant les modifications
décrites. Ces réglages sont dépendants de
l'ordinateur. Ce qui signifie qu'à la copie du projet
sur un autre ordinateur, vous devrez renouveler
l'opération.
|