|
DOMANDA
Come si può collegare un OP 7 ad un WinAC RTX?
RISPOSTA
Con SIMATIC WinAC RTX non è possibile realizzare una
comunicazione diretta tra un WinAC RTX (con CP 5613) ed un Operator
Panel (p. es. OP7).
Con le istruzioni che seguono è però possibile realizzare
ciononostante una comunicazione.
Passo 1 Integrazione del CP5611
Oltre al processore di comunicazione CP5613 serve un CP 5611. Il CP
5611 deve essere inserito come rappresentato in Figura 1. È poi
irrilevante se il processore di comunicazione è già integrato (come
p. es. nel BoxPC 620) opp. se esso viene innestato
separatamente.
_WinAC_RTX_Komm_mit_OP_01_e.gif)
Figura 1 HW Config in STEP 7
Passo 2 Configurazione del CP5611
Parametrizzare il processore di comunicazione CP5611 nella HW
Config sull'indirizzo PROFIBUS 4 come slave DP (Figure 2-4).
_WinAC_RTX_Komm_mit_OP_02_e.gif)
Figura 2 "Properties -> General"
_WinAC_RTX_Komm_mit_OP_03_e.gif)
Figura 3 "Properties -> Assignment"
_WinAC_RTX_Komm_mit_OP_04_e.gif)
Figura 4 "Properties -> Operating Mode"
Passo 3 Parametrizzazione del CP5611
Impostazione dell'indirizzo PROFIBUS e della velocità di
trasferimento.
_WinAC_RTX_Komm_mit_OP_05_e.gif)
Figura 5 "Set PG/PC-Interface"
Passo 4 Impostazione dei parametri di accesso OP
Aprire ProTool ed impostare l'accesso (Figura 6). Assicurarsi che
per "Peer Parameters" compaia l'indirizzo 4.
_WinAC_RTX_Komm_mit_OP_06_e.gif)
Figura 6 "ProTool"
Passo 5 Controllo delle impostazioni
In conclusione controllare le impostazioni in NetPro (Figura
7).
_WinAC_RTX_Komm_mit_OP_07_e.gif)
Figura 7 "NetPro"
Avvertenza
Per il cablaggio del PROFIBUS è consigliabile, visto dall'impianto,
collegare prima il CP 5613. Poi portare il cavo al CP 5611
(utilizzare un connettore con presa PG). In questo modo continua ad
essere possibile innestare "dall'esterno" il dispositivo di
programmazione al PC e caricare/sorvegliare il programma (nel
caricamento del programma scegliere l'indirizzo 4).
Ulteriore avvertenze si trovano nel manuale "Windows Automation
Center WinAC RTX Panoramica "Capitolo 2.6 "Avvertenze particolari
per l'installazione della scheda CP5613" (Articolo con ID:
7216008).
Versione utilizzata: WinAC RTX V3.0
Ricerca
Stesura della connessione
|