visualizza l'elenco degli articoli
WinAC RTX -- Informazioni di prodotto -- Informazioni sulle versioni precedenti
All'avvio, minimizzare automaticamente la finestra di WinLC
Quali connessioni esistono nel WinAC RTX fra le descrizioni delle versioni?
Accesso tramite schede MPI ad una CPU S7 esterna.
WinAC: Configurazione del CP5412-A2 con la base dati DP (CP_L2_1.ldb)
Segnalazione di errore nel compiler di Visual Basic nell'impiego di S7NumberControl
Il buffer di diagnostica nel Softcontainer mostra solo "###" al posto di testi di segnalazione
WinLC V3.0 va sporadicamente nello stato di "Guasto"
Utilizzare il WinLC RTX nel Softcontainer opp. in una applicazione VB
WinAC con STEP 7 - Mini
Accesso ad un WinLC su un PC remoto tramite PROFIBUS
Richiesta di cancellazione totale dopo il login in Windows NT come Altro utente
Quante connessioni si possono stabilire verso WinAC Base V3.x e WinAC RTX V3.x?
Comunicazione tra WinAC RTX (con CP 5613) e gli OP
WinAC RTX F -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema
Quali IO-Controller e IO-Devices supportano le funzioni IRT, l'avviamento priorizzato, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device e il funzionamento sincronizzato?
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Comunicazione tra WinAC RTX (con CP 5613) e gli OP
Quali nodi PROFINET supportano la diagnostica PN estesa e cosa si deve progettare?
Quali unità SIMATIC S7 supportano la funzione "Scambio dati diretto" (traffico trasversale)?
Comunicazione tra WinAC RTX (con CP 5613) e gli OP
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Come si può collegare un OP 7 ad un WinAC RTX?

RISPOSTA
Con SIMATIC WinAC RTX non è possibile realizzare una comunicazione diretta tra un WinAC RTX (con CP 5613) ed un Operator Panel (p. es. OP7).
Con le istruzioni che seguono è però possibile realizzare ciononostante una comunicazione.

Passo  1 Integrazione del CP5611
Oltre al processore di comunicazione CP5613 serve un CP 5611. Il CP 5611 deve essere inserito come rappresentato in Figura 1. È poi irrilevante se il processore di comunicazione è già integrato (come p. es. nel BoxPC 620) opp. se esso viene innestato separatamente.



Figura 1 HW Config in STEP 7

Passo  2 Configurazione del CP5611
Parametrizzare il processore di comunicazione CP5611 nella HW Config sull'indirizzo PROFIBUS 4 come slave DP (Figure 2-4).



Figura 2 "Properties -> General"



Figura 3 "Properties -> Assignment"



Figura 4 "Properties -> Operating Mode"

Passo  3 Parametrizzazione del CP5611
Impostazione dell'indirizzo PROFIBUS e della velocità di trasferimento.



Figura 5 "Set PG/PC-Interface"

Passo  4 Impostazione dei parametri di accesso OP
Aprire ProTool ed impostare l'accesso (Figura 6). Assicurarsi che per "Peer Parameters" compaia l'indirizzo 4.



Figura 6 "ProTool"

Passo  5 Controllo delle impostazioni
In conclusione controllare le impostazioni in NetPro (Figura 7).



Figura 7 "NetPro"

Avvertenza
Per il cablaggio del PROFIBUS è consigliabile, visto dall'impianto, collegare prima il CP 5613. Poi portare il cavo al CP 5611 (utilizzare un connettore con presa PG). In questo modo continua ad essere possibile innestare "dall'esterno" il dispositivo di programmazione al PC e caricare/sorvegliare il programma (nel caricamento del programma scegliere l'indirizzo 4).

Ulteriore avvertenze si trovano nel manuale "Windows Automation Center WinAC RTX Panoramica "Capitolo 2.6 "Avvertenze particolari per l'installazione della scheda CP5613" (Articolo con ID: 7216008).

Versione utilizzata: WinAC RTX V3.0

Ricerca
Stesura della connessione

 Articolo con ID:9868440   Data:2002-01-29 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour