QUESTION:-
REPONSE:
Dans le manuel Français des Push-Button Panels, il y a une erreur a la page 1-3 dans le tableau "Vue d'ensemble des Push Button Panel":
Dans les points "Entrées de validation" et "Communication", le "4" doit être remplacé par un "-".
La spécification du "4" dans la case PROFIBUS ne signifie pas, par exemple, que seulement "4" PP peuvent être connectes. Le "4" est remplace par un "-" indiquant que l'option est disponible et fonctionne. On peut mettre plus de quatre PP sur PROFIBUS.
|