Beitragsliste anzeigen
WinCC Redundanz -- Anlagenweite Projektierung -- Redundante Systeme einrichten
Abgleich ausgelagerter Daten bei WinCC-Redundanz
Wie kann ich erkennen, dass ein WinCC Client auf einen anderen WinCC Server umgeschaltet wurde?
Welche Besonderheiten sind bei Verwendung des WinCC Projekt Duplikators mit Downtime Monitors und Process Monitors zu beachten?
Wie stellt man am WinCC-Client fest, mit welchem Server dieser verbunden ist?
Wie kann der Redundanzzustand eines redundanten Serverpaares ausgewertet, für übergeordnete Systeme zur Verfügung gestellt und visualisiert werden?
Welche Möglichkeiten bietet der WinCC Project Duplicator, um ein redundantes Serverprojekt zu erzeugen?
Welche Variablen geben den Status des Servers an?
Wie lautet das Serverpräfix eines redundanten Serverpaares?
Wie kann Redundanz bei MultiClient-Projekten verwendet werden?
Wie wird die Redundanz ein- und ausgeschaltet?
Warum bleiben die Clients bei der Redundanzumschaltung auf den Standby-Server im Hochlauf hängen?
Was sind die Voraussetzungen in einem Windows Netzwerk für den Betrieb von SIMATIC WinCC?
Abgleich ausgelagerter Daten bei WinCC-Redundanz
Bestellnummer:

FRAGE:
Werden bei WinCC-Redundanz auch ausgelagerte Daten abgeglichen?

ANTWORT:
Sie haben ein Projekt mit zwei redundanten Servern. Einen Server schalten Sie ab, am zweiten Server werden Meldungen mittels Storage ausgelagert. Sie interessiert nun, was passiert, wenn der abgeschaltete Server nach der Auslagerung wieder hochgefahren wird. Das Redundanzpaket gleicht nur Daten ab, die in der Ausfallzeit aufgelaufen sind. Diese Daten werden nach Wiederkehr in die Datenbank des zuvor "ausgefallenen" Servers übernommen. Beim Abgleich der Datenbanken werden jedoch keine Daten gelöscht.

 Beitrags-ID:977358   Datum:1999-07-12 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour