Description : Dans certains cas, lors de l'activation/désactivation de WinCC, le message "Alarm Logging n'a pas pu être démarré/arrêté dans le temps imparti" ou "Tag Logging n'a pas pu être démarré/arrêté dans le temps imparti" apparait. Dans ce cas, il est possible de modifier le timeout pour le Runtime.
Procédez de la manière suivante :
Guide:
| N° |
Procédure |
| 1 |
Cliquez, tout d'abord, dans la barre des tâches sur "Démarrer" et choisissez l'option "Exécuter". |
| 2 |
Dans la fenêtre qui apparaît, indiquez "regedit" et validez avec "OK". |
| 3 |
Sous"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\WINCC\ControlCenter\Constants", saisissez un DWORD portant le nom "Application-Deactivation" et un DWORD portant le nom "Application-Activation". La valeur doit être indiquée en millisecondes (décimal). La valeur par défaut est une minute. Après la modification, redémarrez le PC. |
IMPORTANT !
Il n'est accordé aucune garantie pour les modifications directes dans la base de registres, puisque ceci est du ressort de l'utilisateur. Dans tous les cas, il est conseillé, avant d'intervenir au niveau de la table des registres, d'effectuer une sauvegarde de la base de registres Windows. Ces paramétrages sont spécifiques à ce PC. Cela signifie que, lors de la copie d'un projet sur un autre PC, vous devez reporter ces modifications.
|