FRAGE:
Wie kann die Stellzeit (speziell bei grossen Antrieben)
verringert werden?
ANTWORT:
Eine Verminderung der Stellzeit ist gleichbedeutend mit einer
Erhöhung des Luftdurchsatzes (Luftleistung) des Stellungsreglers.
Der maximale Volumenstrom wird bei voll geöffneten Drosselventilen
und maximal erlaubtem Neztdruck (7 bar) erreicht.
Sollte dadurch bei sehr voluminösen Antrieben nicht die gewünschte
kurze Stellzeit erreicht werden, empfehlen wir das Einschalten eins
"Boosters" (Volumenstromverstärker) zwischen Stellungsregler und
Ventilantrieb. Diese preisgünstigen pneumatischen Verstärker (z. B.
das Fabrikat EIL 100 der Firma SMC) arbeiten mit dem gleichen
Neztdruck wie SIPART PS 2 (gleicher pneumatischer
Hilfsenergieanschluss) und bringen einen Verstärkungsfaktor von
10-15 des Luftdurchsatztes bzw. der Verringerung der Stellzeit.
|