Mostrar lista de artículos
ProTool -- Creación de la configuración HMI -- Creación de imagen
Configuración de títulos en una imagen de un OP3 con el ProTool V5.2 + SP2
Programación de la función "Bit_Set" al presionar una tecla en equipos basados en Windows
Cambio de pantalla en el TP170A en función de variables
Funciones de CPU para S7-300 con OP7/OP17
Escritura de variables S5TIME en el  ProTool/Pro para modificar el valor de un temporizador de un PLC SIMATIC
Representación con el  ProTool/Pro de variables S5TIME de un PLC SIMATIC
Configuración de la secuencia TAB en ProTool
Inserción posterior de imágenes en la configuración
Velo gris en la representación gráfica del OP
Descripción del nombre por defecto "PIC_XX" para una imagen de ProTool/Pro
¿Cómo se puede registrar un objeto ActiveX desconocido en un PC e insertarlo en el ProTool/Pro?
Ajustes necesarios para utilizar la función de ProTool "Arrancar_Programa"
Mostar en un panel táctil los textos de ayuda de un determinado objeto de imagen
¿Cómo se pueden arrancar determinadas entradas del panel de control (Control Panel) de un panel de operador directamente desde el runtime?
¿Cómo se puede implementar en el Mobil Panel 170 la función "Imagen de limpieza" para limpiar la pantalla táctil?
¿Cómo se puede seleccionar una imagen en un equipo de visualización y servicio de líneas / gráfico basado en Windows, a través del servicio de control 51?
¿Cómo se puede configurar un selección de imagen en un equipo de servicio basado en Windows, con ayuda del servicio de control 51?
¿Cómo se puede seleccionar una pantalla en un OP3, desde el control?
¿Cómo se puede seleccionar, a través de un control, una pantalla en un equipo de visualización y servicio basado en Windows, sin utilizar un servicio de control?
¿Cómo se puede seleccionar una pantalla en un equipo de visualización y servicio basado en Windows, mediante la indicación de un número de pantalla?
¿Cómo se puede mostrar con colores el área de aviso y el área de peligro, en una señalización analógica?
¿Cómo se puede optimizar el tiempo de reacción, al ejecutar un cambio de pantalla desde el control?
¿Cómo se pueden visualizar y forzar variables en paneles que no dispongan del objeto "Estado/Forzar"?
Escritura de variables S5TIME en el  ProTool/Pro para modificar el valor de un temporizador de un PLC SIMATIC
Referencia:

PREGUNTA:
¿Cómo se pueden escribir en el ProTool/Pro variables de tipo "S5TIME" para modificar el valor de un temporizador de un PLC SIMATIC?

RESPUESTA:
El tipo de datos "S5TIME" está compuesto de una base de tiempo y una valor de tiempo que va de 0 a 999 (ver FAQ con número ID 56243). En el Protool /Pro hay que indicar este valor en horas, minutos, segundos y milisegundos. Esta entrada hay que convertirla a continuación de tal forma que se pueda utilizar como "S5TIME" para modificar el valor de un temporizador en el PLC.

En el proyecto adjunto se dispone de un Script, el cual lee las horas, minutos, segundos y milisegundos como variables de entrada. El valor de retorno de la función es una palabra de tipo "S5TIME".

La utilización de estos Scripts se debe hace de la siguiente manera:

  1. Se definen 4 variables (por ejemplo, "HH", "MM", "SS" y "MS").
  2. Se asocian estas variables a 4 campos de entrada, en las cuales se inserta el valor de tiempo en horas, minutos, segundos o milisegundos.
  3. Ahora se define una variable de tipo "WORD" (por ejemplo, "S5T"). Aquí se define el valor de tiempo "S5TIME" para modificar el valor del temporizador del PLC.
  4. Por último, se define un botón que ejecuta el Script. En los parámetros de la función se asignan las variables definidas (el valor de retorno se escribe como "S5T").

El Script comprueba el valor introducido y adapta la base de tiempo correspondientemente. El valor se limita al valor máximo posible de 9990 segundos, es decir, 2 horas 46 minutos 30ssegundos.

Funcionamiento del Script:

El valor introducido se calcula primeramente en milisegundos. A continuación se limita a 9990 segundos.
Después se comprueba la base de tiempo a utilizar. Esta base de tiempo se escribe en el bit 12 y 13 de la palabra de resultado.
Ahora se calcula el valor de tiempo. Este valor se deposita en los bits 0-11 de la palabra de resultado codificado en BCD.

Texto fuente del Script:

Dim Tiempo total, Resultado
Dim Posición 1, Posición 2, Posición 3

Tiempo total = Milisegundos + 1000 * Segundos + 60000 * Minutos + 3600000 * Horas

If Tiempo total > 9990000 Then Tiempo total = 9990000

If Tiempo total > 999000 Then
Resultado = 12288
Posición 1 = Fix(Tiempo total / 1000000)
Tiempo total = Tiempo total - Posición 1 * 1000000
Posición 2 = Fix(Tiempo total / 100000)
Tiempo total = Tiempo total - Posición 2 * 100000
Posición 3 = Fix(Tiempo total / 10000)
Tiempo total = Tiempo total - Posición 3 * 10000
Else If Tiempo total > 99900 Then
Resultado = 8192
Posición 1 = Fix(Tiempo total / 100000)
Tiempo total = Tiempo total - Posición1 * 100000
Posición 2 = Fix(Tiempo total / 10000)
Tiempo total = Tiempo total - Posición2 * 10000
Posición 3 = Fix(Tiempo total / 1000)
Tiempo total = Tiempo total - Posición3 * 1000
Else If Tiempo total > 9990 Then
Resultado = 4096
Posición 1 = Fix(Tiempo total / 10000)
Tiempo total = Tiempo total - Posición 1 * 10000
Posición 2 = Fix(Tiempo total / 1000)
Tiempo total = Tiempo total - Posición 2 * 1000
Posición 3 = Fix(Tiempo total / 100)
Tiempo total = Tiempo total - Posición 3 * 100
Else
Resultado = 0
Posición 1 = Fix(Tiempo total / 1000)
Tiempo total = Tiempo total - Posición 1 * 1000
Posición 2 = Fix(Tiempo total / 100)
Tiempo total = Tiempo total - Posición 2 * 100
Posición 3 = Fix(Tiempo total / 10)
Tiempo total = Tiempo total - Posición 3 * 10
End If

Resultado = Resultado + Posición 1 * 256
Resultado = Resultado + Posición 2 * 16
Resultado = Resultado + Posición 3

S5Time = Resultado

El Script como Download:
El Download contiene el Script arriba descrito. Hay que copiar el fichero " pro___0l.exe" e un directorio aparte de arrancarlo haciendo doble click sobre él.

  pro___0l.exe ( 39 KB )  

Importante:
El programa ejemplo se trata de una propuesta respecto a tareas complejas consultadas al Customer Support. Además advertimos que según el estado actual de la técnica, no es posible descartar fallos en los programas software, bajo todas las condiciones de servicio. Los programas ejemplo han sido creados según el mejor conocimiento. No se ofrece la garantía por encima de la normalmente habitual para los productos software de clase C, según se indica en las “Condiciones generales para la utilización de productos software para automatización y accionamientos”

Conceptos de búsqueda:
Programación orientada a objetos, cálculo de tiempo, suministro de valores de tiempo

 Nr. de identificación (ID):9125571   Fecha:2001-11-06