|
Istruzioni
Il sistema operativo Microsoft Windows XP/2000/Vista dispone di uno o più file protetti contro la scrittura per la cancellazione o la rinomina. Questo è causa del comportamento descritto sopra e non può essere influenzato dal relativo software.
Se dopo l'installazione del software compare il messaggio di errore descritto sopra sebbene il PC sia stato già riavviato, si raccomanda di eseguire le operazioni di rimedio seguenti.
| N. |
Procedura |
| 1 |
Aprire l'editor dei registri tramite il menu "Start > Run" e inserire quindi il comando "Regedit". Controllare se il valore "PendingFileRenameOperations" è presente nel percorso
- "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager"
.

Figura 01
|
| 2 |
Se tale valore esiste, avviare quindi tramite il menu "Start > Run" il programma "Regedt32.exe". Aprire di nuovo il percorso
- "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager",
per ottenere la seguente videata:

Figura 02
|
| 3 |
Fare doppio clic nella finestra destra sul valore "PendingFileRenameOperations" per aprire l'editor per stringhe di caratteri di più righe:

Figura 03
Le voci in questo editor (Figura 03) devono essere interpretate come segue: Windows genera due righe per ogni file interessato.
Caso a)
Se la seconda delle due righe è vuota, questo significa che il file da cancellare è stato registrato. In questo esempio si tratterebbe del file 1031.MST da cancellare nella directory
- "C:\WINNT.400\Installer\{34B13741-AF4A-4D94-BBF55-12DAC45017BA}\"
tramite Windows Explorer.
Caso b)
Se nella seconda riga è presente una voce, si tratta del nuovo nome del file nella riga 1. In questo esempio si tratterebbe del file TBM9C.tmp da rinominare nella directory
- "C:\WINNT.400\Installer\{34B13741-AF4A-4D94-BBF55-12DAC45017BA}\"
tramite Windows Explorer.
Avvertenza
Per i file e i percorsi succitati da cancellare si tratta soltanto di un esempio. Cancellare qui i percorsi e i file che vengono visualizzati nell'editor sul computer. |
| 4 |
Dopo aver eseguito le operazioni descritte sopra, cancellare il valore del Registry:
- "PendingFileRenameOperations"
nel codice Registry "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ".
Ora è possibile installare gli altri programmi senza dover riavviare il computer ancora una volta. |
| 5 |
Nel caso non dovesse essere possibile cancellare o rinominare i file annotati al punto 3, cancellare il codice Registry "PendingFileRenameOperations" tramite il menu contestuale (tasto destro del mouse).
Installare quindi STEP 7 senza precedentemente riavviare il PC (il codice è di nuovo presente dopo un riavvio). |
Avvertenza
In generale, non si fornisce alcuna garanzia per modifiche dirette nella banca dati dei registri perché di completa responsabilità dell'utilizzatore. In ogni caso si raccomanda tuttavia di creare un backup del Registry prima di procedere agli accessi descritti. Queste impostazioni sono inoltre specifiche dei computer. Questo significa che alla copia del progetto esse devono essere eseguite di nuovo anche sugli altri computer.
Qualora le raccomandazioni descritte sopra (punto da 1 a 4) non forniscono alcun aiuto sui notebook HP (ad es.: NC6120) con Windows XP/Vista, si consiglia di aggiornare il driver WLAN o di eliminare HP Wireless Assistent dal Registry.
|