|
Instrucciones:
El sistema operativo Microsoft Windows XP/Vista/7 ha registrado uno o varios archivos para su borrado o renombrado, que están protegidos contra escritura. Este es el motivo del comportamiento descrito anteriormente y no se puede influenciar desde el programa software correspondiente.
Si, después de la instalación del programa software, se recibe el aviso de fallo arriba descrito, a pesar de haber realizado el rearranque del PC, recomendamos el siguiente procedimiento como remedio:
| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
Abra el editor del registro con la opción del menú "Inicio -> Ejecutar" (por ejemplo, en Windows XP). Ahora escriba "regedit". Hay que comprobar si el valor "PendingFileRenameOperations" está disponible dentro de la siguiente ruta:
- "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager "

Figura 01
|
| 2 |
Si este valor ya existe, arranque a través de la opción del menú "Inicio -> Ejecutar" el programa "regedt32.exe" . Abra de nuevo la ruta
- "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager",
para obtener la siguiente vista:

Figura 02
|
| 3 |
Haga doble clic ahora en la ventana derecha sobre el valor "PendingFileRenameOperations", para abrir el editor para las cadenas de caracteres de varias líneas:

Figura 03
Las entradas en este editor (figura 03) se interpretan de la siguiente forma. Windows crea 2 líneas para cada archivo afectado.
Caso a):
Si la segunda línea está vacía, significa que el archivo se ha registrado para su borrado.
En este ejemplo, sería el archivo 1031.MST en la carpeta "C:\WINNT.400\Installer\{34B13741-AF4A-4D94-BBF55-12DAC45017BA}\", que debería borrarse con el explorador de Windows.
Caso b): Si en la segunda línea se dispone de una entrada, este valor es el nuevo nombre del archivo de la primera línea.
En este ejemplo, sería el archivo TBM9C.tmp en la carpeta "C:\WINNT.400\Installer\{34B13741-AF4A-4D94-BBF55-12DAC45017BA}\" que debería renombrarse con el explorador de Windows.
Advertencia:
Los archivos y rutas a borrar arriba mencionados son sólo ejemplos. Borre las rutas y archivos que se muestren en el editor de su PC. |
| 4 |
Después de haber ejecutado todos los pasos anteriormente descritos, borre el valor del registro
- "PendingFileRenameOperations" en la siguiente ruta:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ".
Ahora ya se pueden instalar otros programas sin tener que hacer un rearranque del PC. |
| 5 |
Si no es posible borrar o renombrar los archivos indicados en el paso 3, borre la entrada del registro "PendingFileRenameOperations" con ayuda del menú contextual (botón derecho del ratón).
A continuación, realice la instalación del STEP 7 sin arrancar el PC de nuevo (la entrada vuelve a estar disponible después del rearranque). |
Advertencia:
Normalmente no se da ninguna garantía cuando se hacen modificaciones directas en la base de datos del registro, ya que toda la responsabilidad es del usuario. En cualquier caso siempre es recomendable hacer una copia de seguridad del registro, antes de realizar el procedimiento antes mencionado. Estos ajustes son específicos de cada PC. Eso significa que si se copia el proyecto en otro PC, hay que realizar de nuevo todo el proceso.
Si las recomendaciones descritas (puntos del 1 al 4) no sirven de ayuda en los Notebook HP (por ejemplo, NC6120) con Windows XP/Vista/7, recomendamos actualizar el driver WLAN o eliminar el asistente HP Wireless del registro.
|