Mostrar lista de artículos
WinCC -- Informaciones de producto -- Informaciones sobre WinCC Smart Tools
Herramienta de compatibilidad para las tecnologías de automatización y accionamientos
¿Con qué son compatibles los SIMATIC WinCC V7.x, V 6.x y V5.x?
El EasyLanguage añade una "T" al exportar un Tooltip vacío
Activar o inhibir la página inicial / final del Dynamic Wizard
Aviso "Object has no or empty type property" al utilizar el Export-Wizard
Se cambia la comunicación entre el WinCC Server y los clientes en el WinCC V5 + SP2
WinCC Configuration Tool: Aviso de fallo al leer proyectos de WinCC grandes
¿Cómo se puede volver a hacer visible la opción del menú "WinCC" en el MS Excel, cuando se utiliza la "Herramienta de configuración del WinCC"?
Preajuste del número máximo de líneas en la herramienta de configuración del WinCC
¿Cómo se instalan las WinCC Smart Tools?
¿Qué Smart Tools se tienen en el WinCC?
Aviso "Object has no or empty type property" al utilizar el Export-Wizard
Referencia:

PREGUNTA:
¿Cómo se puede evitar el aviso "Object "Objeto de usuario 1" has no or empty type property"?

RESPUESTA:
Después de utilizar el Export-Wizard para exportar un objeto de usuario a un fichero CSV, se indica el siguiente aviso en el fichero LOG:
"Object "Objeto de usuario 1" has no or empty type property". Para resolver este fallo, hay que seguir los siguientes pasos:

  1. En el Graphics Designer se abre el cuadro de configuración del objeto de usuario que indica el aviso:

  1. En la ventana "Propiedades seleccionadas" se marca la entrada "Definida por el usuario 2".
  2. Se hace click sobre el objeto y a continuación doble click sobre la propiedad que se quiera utilizar. La propiedad se inserta bajo el botón "Definida por el usuario 2".

  1. Se abre el diálogo contextual con el botón derecho del ratón (en el ejemplo "Kreis1.Tooltiptext") y se hace click sobre "Propiedades", con lo que se abre el siguiente diálogo:

  1. Por último, en el campo de entrada "Nombre de atributo" se indica la cadena de caracteres "Tipo". Hay que tener en cuenta que sólo se puede utilizar minúsculas. El nombre de la propiedad se puede elegir libremente.

Conceptos de búsqueda:
Fichero CSV, Fichero de exportación, tipo, Gráfico de exportación, UDO

 Nr. de identificación (ID):8847634   Fecha:2001-10-17