visualizza l'elenco degli articoli
STEP 7 -- Informazioni sulle versioni precedenti -- Configurazione e parametrizzazione hardware
Avvertenze per l'uso di stampanti per la stampa di etichette di siglatura
Disponibilità della funzione "Assegna indirizzo Ethernet" nella Configurazione hardware STEP7
Rappresentazione degli apparecchi in corsivo nella HW Config
Come si può in un rack condiviso di un S7-400 effettuare il routing tra due CPU tramite MPI?
Perché i dati nel programma applicativo della CPU sono diversamente attuali nel funzionamento centrale e decentrato?
Utilizzo della funzione "Segnala errore di sistema" nell'impiego di CPU F
Perché dopo l’inserzione della tensione di rete ogni 20s viene attivato il ritardo all’avviamento?
STEP 7 V5.2 - Modifiche nelle operazioni con la tastiera nel Symbol Editor
La scelta di un'immagine di processo parziale dipende dal campo indirizzi impostato per l'immagine di processo della CPU.
Import e export della HW Config
Creare una connessione con il configuratore per i file simbolici (SIMATIC NET OPC-Server) con STEP 7 V5.1 SP2
Il LED "DP EXTF" è acceso, nonostante sull'interfaccia DP integrata non sia collegata alcuna rete PROFIBUS
Collegamento di slave DP per un CP SIMATIC NET posto in PC/PG come master DP
Progettazione di connessioni S7 ad alta disponibilità
Utilizzo di funzioni online con stazioni H
Unità nel Catalogo HW
Errore hardware di CPU causato da una interfaccia al richiamo di OB84
STEP 7 V4.02: il modulo di conteggio 40 kHz non è visibile nel Catalogo HW sotto SC-IM\FM.
Progettazione di una riga di espansione per S7-300
File GSD con nome file più lungo di 11 caratteri non vengono importati
Dopo l'aggiornamento a STEP 7 V5.1 / SP1 non è più possibile la comunicazione con slave di altri costruttori
Collegare in STEP 7 un file GSD con proprio bitmap
Blocco dati di sistema Consistenza (SDB 1xxx Tipo 3118) con i CP 443-1xxx e 343-1xxx
Quale influenza ha una visualizzazione errata della data "DATA di modifica" sulla funzionalità dei dati di sistema?
Posizione del Catalogo hardware
Perché nel registro "Schema dell’energia" nelle "Proprietà delle opzioni dell’energia" mancano le opzioni "Modalità stand-by” e “A riposo"?
Creare una connessione con il configuratore per i file simbolici (SIMATIC NET OPC-Server) con STEP 7 V5.1 SP2
Numero di ordinazione:
>
DOMANDA
Come si può realizzare una connessione per il configuratore dei file simbolici (SIMATIC NET OPC-Server) con l'impiego di "SIMATIC STEP 7 V5.1 SP2"?

RISPOSTA
Se si dovesse utilizzare il "Tag File Configurator" (Configuratore di file simbolici), allora utilizzare l'applicazione "normale". Non utilizzare sotto "User application" l'attributo "OPC Server".
"Advanced PC Configuration" è un nuovo tool di configurazione che sarà disponibile a partire dalla Versione 6.0 del "CD SIMATIC NET". Questo tool utilizza poi la OPC-Application, con la quale si può progettare una comunicazione interna. Se inoltre si vuole utilizzare il "Tag File Configurator", si raccomanda di scegliere l'applicazione "normale".

Ricerca
OLE, OPC-Client, configurazione hardware

 Articolo con ID:8777240   Data:2001-10-29 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour