PREGUNTA:
¿Porqué aparece un fallo al cargar la
configuración a una IE-CP a través de una red
LAN?
RESPUESTA:
Se utiliza una de las siguientes tarjetas de
comunicación multiprotocolo, sobre las cuales se quiere
cambiar la configuración:
|
CP 443-1 A2
|
6GK7 443-1EX10-0XE0
|
(a partir de la V1.0.0)
|
|
CP 443-1 A2
|
6GK7 443-1EX11-0XE0
|
(a partir de la V1.0.0)
|
|
CP 443-1 IT
|
6GK7 443-1GX10-0XE0
|
(a partir de la V1.0.0)
|
|
CP 443-1 IT
|
6GK7 443-1GX11-0XE0
|
(a partir de la V1.0.0)
|
Todas las estaciones están conectadas a una red de
área local (red LAN) a través de la tarjeta de
comunicación de Industrial Ethernet. En este caso, es
posible cargar la configuración desde una estación
central a todas las estaciones, a través de esta red
LAN.
Advertencia:
Si una de las tarjeta de comunicación se encuentra en estado
"STOP", a través de la red LAN ya no se puede
contactar con las tarjetas que están situadas en el mismo
rack a través del bus K. Esto es válido tanto para
los procesos de carga como para los enlaces de
diagnóstico.
Sin embargo, la CP propia se puede diagnosticar en estado
de STOP. Si los datos se guardan en la CP y por tanto la CPU no
posee los datos de configuración, se puede cargar la
configuración de la CP a través de la red LAN,
estando ésta en STOP.
Ejemplo:
Se dispone de una estación con una CPU del S7-400 y una CP
de Industrial Ethernet. Los datos se encuentran en la propia CP.
Después de arrancar el proceso de carga desde la
configuración HW, aparece el siguiente cuadro de
diálogo:
_NET_Projektierung_LAN_1_e.gif)
Debido a que los datos de configuración están en la
CP y ésta se encuentra en "STOP", sólo se puede
seleccionar la "CP 443-1" como componente "a cargar". El proceso de
carga empieza rápidamente y al cabo de poco tiempo se
interrumpe con el siguiente aviso de fallo:
_NET_Projektierung_LAN_2_e.gif)
Motivo:
Para crear los datos del sistema no se puede crear ningún
enlace con la CPU. Este enlace es necesario ya que la herramienta
de carga de la configuración Hardware crea nuevos
módulos de datos del sistema (SDB) al cargar la
configuración. Lo que se hace es leer los números de
los módulos SDB disponibles en la CPU. Con ello se evita que
en una estación se cree dos veces el mismo número
para SDBs diferentes. Sin esta prueba de consistencia,
podría ocurrir que un SDB tuviese el mismo número,
tanto en la CPU como en la CP. Esto no tendría repercusiones
negativas en el sistema, pero no es deseable según el
concepto general de consistencia.
Remedio:
Si a pesar de ello se debe cargar una CP en "STOP", se puede
ignorar este aviso. La estación arrancará
correctamente después.
Este procedimiento puede tener sentido para, por ejemplo,
interrumpir la comunicación con otras CPs cuando se
modifiquen parámetros en la CP.
Advertencia:
Después de efectuar este procedimiento de carga, es
recomendable realizar la carga de toda la estación para
garantizar la consistencia total de la estación y cumplir
con la filosofía de STEP 7.
Conceptos de búsqueda:
Configuración hardware, Download, estado de servicio
|