QUESTION:
Pourquoi, lors du chargement de la configuration via un
réseau LAN d'un CP IE, apparaît une erreur?
REPONSE:
Vous utilisez l'un des coupleurs de communication
multi-protocoles IE suivants pour charger une configuration:
|
CP 443-1 A2
|
6GK7 443-1EX10-0XE0
|
(à partir de la V1.0.0)
|
|
CP 443-1 A2
|
6GK7 443-1EX11-0XE0
|
(à partir de la V1.0.0)
|
|
CP 443-1 IT
|
6GK7 443-1GX10-0XE0
|
(à partir de la V1.0.0)
|
|
CP 443-1 IT
|
6GK7 443-1GX11-0XE0
|
(à partir de la V1.0.0)
|
Toutes les stations sont reliées à un
réseau local (LAN- local area network) par un coupleur
(processeur de communication) Ethernet Industriel.
Dans ce cas, il est possible de charger toutes les stations par ce
LAN, à partir d'un point central.
Indication:
Si le processeur de communicationest en "STOP", alors plus
aucun module de ce même rack ne peut plus être atteint
par le bus K à partir du LAN. Cela vaut aussi bien pour le
chargement que pour les diagnostics.
Le CP peut être diagnostiqué à
l'état STOP. Si le CP contient sa configuration, et
non la CPU, alors le processeur de communication peut être
chargé à l'état STOP.
Exemple:
Il y a une station avec une CPU S7-400 et un CP Industrial
Ethernet. La configuration se trouve directement dans le processeur
de communication. Après avoir lancé le chargement de
la configration matérielle, apparaît la fenêtre
suivante:
_NET_Projektierung_LAN_1_e.gif)
Du fait que la configuration se trouve directement dans le
processeur de communication, et que le CP se trouve à
l'état "STOP", seul le "CP 443-1" peut être
sélectionné comme module à charger. Le
chargement commence et très rapidement est interrompu par le
message d'avertissement suivant:
_NET_Projektierung_LAN_2_e.gif)
Origine:
A la génération des données système,
aucune liaison jusqu'à la CPU ne peut être
établie. La liaison est indispensable, car l'outil de
chargement de la configuration matérielle
génère de nouveaux blocs de données
système (SDBs). A ce moment là, l'outil lit les
numéros des SDBs disponibles de la CPU. C'est pour
cela qu'il faut empêcher que pour une station deux fois
le même numéro ne soit généré
pour des SDBs différents. Sans cette vérification de
cohérence, il pourrait se faire qu'aussi bien sur la
CPU que sur le CP, un SDB existe avec un même numéro.
Cela n'aurait pas provoqué d'effets
négatifs, mais n'est pas souhaité selon le
concept général de cohérence.
Remède:
Si un CP doit tout de même être chargé à
l'état "STOP", alors le message peut être
ignoré. La station démarre quand même
correctement.
Cette opération peut être judicieuse, pour interrompre
la communication avec d'autres CPs pendant une modification
de paramétrage de ce processeur de communication.
Indication:
Après une telle opération de chargement,
recharger tout de même l'ensemble de la station, afin
de garantir une cohérence totale selon la philosophie du
STEP7.
Mots-clefs:
Configuration matérielle, chargement, état de
fonctionnement
|