afficher la liste des articles
WinCC -- Configurer l'environnement de développement -- Paramétrage du système
Quelle configuration est recommandée lors de l’utilisation de SIMATIC WinCC ou SIMATIC PCS 7 avec Microsoft SQL Server 2005 sur des ordinateurs équipés de processeurs à plusieurs cœurs ou plusieurs processeurs ?
Comment peut-on modifier les propriétés du texte d'info-bulle (police, taille de police, ...) dans WinCC Runtime ?
Comment réaliser une ouverture automatique de session sur un SIMATIC IPC ?
WinCC: Paramétrage du logiciel pcANYWHERE
Utilisation de WinCC V5.x (plus valable à partir de V5.1) en PC StandAlone avec Windows2000
Dans GraphicsDesigner, la barre d'îcones n'est pas modifiable ni en taille ni en emplacement.
Les informations des projets WinCC ne sont pas affichées correctement dans le dossier "WinCC Projects" sous l'explorateur Windows
Utilisation de WinCC V5.x (plus valable à partir de V5.1) en PC StandAlone avec WindowsNT
Comment utiliser Simatic Shell pour configurer le réseau de la station WinCC?
Pourquoi les vues WinCC en Runtime sont mal affichées sur les bords lors de l'utilisation des écrans plats TFT?
Quels paramétrages doit-on faire dans WinCC-Explorer sous "Ordinateur > Propriétés" sur chaque ordinateur?
Comment faire réapparaître les boutons "disparus" dans la barre d'outils de WinCC Explorer ou de WinCC Graphics Designer ?
Pourquoi est-ce que le dialogue des propriétés n'est plus affiché dans Graphics Designer après avoir modifié la résolution ou après avoir défini un deuxième moniteur sur mon PC ?
Utilisation de WinCC V5.x (plus valable à partir de V5.1) en PC StandAlone avec Windows2000
Nº de référence:


--
QUESTION:
Que doit-on respecter lors de la mise en place de WinCC sur des ordinateurs Stand Alone sous Windows 2000?

REPONSE:
Pour l’utilisation de WinCC V5.x (plus valable à partir de V5.1), le protocole TCP/IP est nécessaire. Si vous utilisez un PC StandAlone avec Windows2000, vous pouvez simuler le réseau et la carte réseau par l’ Adapter MS Loopback.

Pour l'installation de l'adaptateur MS Loopback, veuillez procéder comme suit:

  1. Ouvrir le panneau de configuration via "Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration".
  2. Double-cliquer sur "Matériel".
  3. Cliquer sur "Suivant".
  4. Cliquer sur "Ajout de matériel ou résolution de problème" puis sur "Suivant".

  1. Sélectionner "Nouveau matériel" et cliquer sur "Suivant".

  1. Choisir dans le masque suivant "Non, choisir les composants matériels à partir d'une liste " et cliquer ensuite sur "Suivant".

  1. Sélectionner "Adaptateurs réseau" et cliquer ensuite sur "Suivant".

  1. Choisir le fabricant "Microsoft" et l'adaptateur réseau "Adaptateur MS-Loopback".

  1. Cliquer deux fois sur "Suivant" et ensuite sur "Appliquer".
  2. Après une installation avec succès, vous devez spécifier l'adresse TCP/IP de l'adaptateur.
  3. Dans le panneau de configuration, cliquer sur "Liaisons réseau et DFU".
  4. Avec le bouton droit de la souris, cliquer sur l'icône "Liaison LAN" et choisir "Propriétés".
  5. Activer le choix "Protocole Internet (TCP/IP)" et choisir "Propriétés".
  6. Indiquez une adresse IP de votre choix, comme par ex. :



Info:
Le PC ne doit pas, comme habituellement avec Windows NT, être redémarré.



Vous pouvez ensuite tester votre paramétrage:

  1. Cliquer sur "Démarrer > Exécuter" et entrer "cmd".
  2. Entrer "ipconfig" puis valider par "Enter".
  3. Le paramétrage sera ensuite affiché dans la fenêtre.

Mots-clefs:
Paramétrage réseau, Installation, LAN



 ID contribution:8734836   Date:2002-02-19