DOMANDA
A cosa occorre fare attenzione nell'impiego di WinCC su computer
stand-alone con Windows 2000?
RISPOSTA
Per l'impiego di WinCC V5.x (non vale da V5.1) è necessario il
protocollo TCP/IP. Se si utilizza una computer standalone con
Windows 2000, è possibile simulare la rete e la scheda di rete
tramite lo MS Loopback-Adapter.
Per l'installazione del MS Loopback- Adapter procedere come
segue:
- Aprire il Pannello di controllo tramite
"Start > Settings > Control Panel".
- Fare un doppio clic su "Hardware".
- Nel dialogo fare clic su "Next".
- Fare clic su "Add/Troubleshoot a device" e
poi su "Next".
- Selezionare "Add a new device" e fare clic su
"Next".
- Selezionare nella finestra successiva "No, I
want to select the hardware from a list" e poi fare clic su
"Next".
- Selezionare il componente "Network adapter" e
poi fare clic su "Next".
- Scegliere come produttore "Microsoft" e come
network adapter "MS-Loopback Adapter".
- Fare doppio clic su "Next" e poi su
"End".
- Dopo una installazione terminata con
successo, si deve fissare l'indirizzo TCP/IP per l'adapter.
- Fare clic nel Pannello di controllo su
"Collegamenti di rete e punto-punto".
- Fare clic con il tasto destro del mouse
sull'icona "LAN Connection" e scegliere "Property".
- Attivare la casella per "Internet Protocol
(TCP/IP)" e fare clic su "Property".
- Assegnare un qualsiasi indirizzo IP, come
p.es.
.
Avvertenza
Come consueto in Windows NT, il computer non deve essere
riavviato.
Si possono verificare le impostazioni nel seguente modo:
- Fare clic su "Start > Run" e digitare
"cmd".
- Digitare "ipconfig" e poi "Enter".
- Le impostazioni vengono visualizzate in una
finestra.
Ricerca
Impostazioni di rete, installazione, LAN
|