afficher la liste des articles
Option PDM -- Travailler avec des projets -- Création et édition de projets
Comment utiliser les différentes versions de SIMATIC PDM pour accéder aux appareils configurables avec SIMATIC PDM ?
Reprise de projets Siprom
Transfert des paramètres de régulateurs SIPART d'un réseau SIPART-DR vers des régulateurs SIPART d'un réseau PROFIBUS DP
Modification de l'adresse d'un appareil PA de rechange avec SIMATIC PDM V5
Affectation d'appareil avec SIMATIC PDM V5.2 et plus
Comment puis-je insérer des appareils de terrain déjà paramétrés d'un projet A vers un autre projet B ?
Quels sont les conditions d'utilisation du routage des données d'enregistrement de SIMATIC PDM ?
Quand est-il possible de modifier l'adresse d'un appareil de terrain ?
Comment les appareils de terrain HART sont-ils installés dans le HW Config ?
Pourquoi n'y a-t-il pas d'appareil PDM disponible après l'installation de SIMATIC PDM ?
Comment utilisez-vous les variables secondaires HART en plus de la valeur réelle de processus HART dans PCS7 ?
Comment communiquer, via une interface série, avec PDM (Process Device Manager) sous WINDOWS 2000 / XP Professionnel ?
Travailler avec un appareil (Field Devices) non intégré dans SIMATIC PDM de V5.1 à V5.2+SP1
Effacer les objets dans la vue réseau de SIMATIC PCS 7 V6
Comment sont configurés les appareils PROFIBUS PA dans la configuration Matériel du PCS7 V6.1 et dans SIMATIC PDM V6.0 si l'appareil doit être importé dans les deux outils de configuration?
Transmission de toutes les valeurs d'état à partir d'un AS après la perte de la connection.
Quel procédure suivre , si tous les appareils de terrain PA non pas été interconnectés par l'assistant des pilotes du CFC pour démarrer avec PCS7 V6.1?
Comment intégrer des appareils dans SIMATIC PDM V6.0 plus tard.
Configuration de projet avec SIMATIC PDM V5.2+SP1 et la HW-Config dans PCS 7 V6.0
Comment configurer et paramétrer un ET 200 iS avec PCS7 et PDM ?
Travailler avec un appareil (Field Devices) non intégré dans SIMATIC PDM de V5.1 à V5.2+SP1
Nº de référence:



QUESTION:
Comment procéder, si mon appareil n'est pas intégré dans SIMATIC PDM ?

REPONSE:
On peut ajouter un appareil additionnel dans SIMATIC PDM ou travailler avec un module universel. 

1. Intégration dans PDM
 
1.1 Pré-requis pour l'intégration
  1.2 Procédure d'Intégration

2. Paramétrage de Field Devices via un Description de profile général (travaillant avec un Module Universel)

1. Intégration dans PDM

1.1 Pré-requis d'Intégration

Pour l'intégration dans PDM de V5.1 à V5.2+SP1, les fichiers suivants sont requis:

 

1.

<device>.dd

Fichier de description du Profile

2.

<device> Devices

Information sur la classification du catalogue

3.

<device>.gsd

Enregistrement maître des appareils (uniquement pour appareils PROFIBUS )

4.

<device>.bmp

Bitmap pour l'affichage (uniquement pour appareils PROFIBUS )

On peut obtenir ces fichiers par le fournisseur de l'appareil.

Il est nécessaire d'avoir également le Software "DeviceInstall". Cet outil fait parti de SIMATIC PDM Installation.

Il n'est pas permis d'utiliser la bibliothèque de Version 5.1 de SIMATIC PDM pour une version plus ancienne de SIMATIC PDM. Version 5.1 fournit des informations qui expliquent quelle version de SIMATIC PDM est compatible avec les appareils. Les appareils Siemens sont intégrée dans SIMATIC PDM, la procédure suivante est pour un appareil  "DeltabarS" de chez "Endress & Hauser".

1.2 Procédure d'Intégration:

  1. Copier les fichiers dans le dossier suivant : "C:\Siemens\Pdm\Sim_pdm\Deviceinstall"

fig 1: Exploreur avec le chemin pour le DeviceInstall

  1. double cliquer sur le fichier "Deviceinstall.exe" et suivre les instructions. Dans le dialogue sélectionner les appareils installés.

Fig 2: Fenêtre de démarrage pour la configuration de l'appareil pour SIMATIC PDM

  1. Durant l'installation, l'appareil est automatiquement copié dans le bon dossier et le rend immédiatement disponible dans la sélection des appareil de SIMATIC PDM.

Fig 3: Exploreur avec le chemin de descriptif du profile

Notes:

  1. L'outil "deviceinstall.exe" est utilisable uniquement avec SIMATIC PDM de V5.1 à V5.2+SP1.
  2. Les fichiers nécessaires doivent être  situés dans le même dossier que "deviceinstall.exe". 
    DeviceInstall.exe utilise également des sous dossiers du chemin courant. Si des fichiers supplémentaires du type  "*.devices"  sont trouvés, ils seront également considérés pour l'installation. 
  3. Réinstallation des pilotes des appareils, comme dans l'exemple, ils sont fournis par  "Endress & Hausser" sous http://www.endress.com/ (ou. http://www.de.endress.com/). Faire une recherche sur le site avec le mot "SIMATIC PDM".

2. Parametrage de Field devices avec le manuel (travailler avec un module universel)

Si une description spécifique d'un appareil n'est pas disponible sous la forme EDD, alors SIMATIC PDM vous fournit un descriptif général de profile de l'appareil (PROFIBUS PA - Profile). Ceci permet en général de paramétrer les caractéristiques les plus importantes de l'appareil de terrain.  

Dans la HW-config, utiliser le fichier GSD qui est compris dans le profile. L'icône suivant est affiché dans configuration hardware.

Fig 4: affichage d'un profile Standard pour n'importe quel appareil

Si on n'a pas de description de profile, demander on fournisseur de l'appareil quel profile est généralement utilisé pour l'appareil. 

Notes:
Avec SIMATIC PDM il n'est pas possible d'intégrer un descriptif de profile qui n'a pas été développé sous "Electronic Device Description Language". 

Mots clef:
Hardware configuration, Field devices catalogue, description de profile




 ID contribution:8721749   Date:2005-07-20