FRAGE:
Warum werden die Systemdaten inkonsistent, wenn ein vernetztes PROFIBUS-DP-Master-System wieder entfernt werden soll?
ANTWORT:
Den in folgender Hardwarekonfiguration eingesetzten PROFIBUS-CP "CP 443-5 Extended"
(6GK7 443-5DX02-0XE0) betreiben Sie in der Betriebsart DP:

Die Systemdatenbausteine werden fehlerfrei erzeugt. Sie können die Projektierung in den entsprechenden CP laden.
Der CP ist mit dem oben abgebildeten "DP-Mastersystem (1)" vernetzt. Dies wird Ihnen auch grafisch in der Hardwarekonfiguration angezeigt.
Jetzt entfernen Sie alle Teilnehmer von dem PROFIBUS-DP-Netz, indem Sie die einzelnen Vernetzungen aufheben. Die Vernetzung des angesprochenen CPs "443-5 Extended" wird unter "Objekteigenschaften Allgemein Eigenschaften", wie in der folgenden Abbildung dargestellt, aufgehoben.

Der Dialog wird nach der Entfernung der Vernetzung beendet. Dabei werden Sie noch darauf hingewiesen, daß der CP nicht vernetzt ist und nach einem Download nicht mehr über das entsprechende Netz zu erreichen ist. Anschließend werden die Systemdaten erzeugt. Es ist jedoch nicht möglich, diese dann in die Station zu laden. Das Projektierungstool meldet, daß die Projektierung inkonsistent ist.

Dies kommt dadurch zustande, daß STEP7 das vorher benötigte "DP-Mastersystem (1)" nicht löscht. Das "DP-Mastersystem (1) ist auch immer grafisch dargestellt. Nachdem Sie die Vernetzung entfernt haben, verschwindet das Mastersystem nicht aus der Hardwarekonfiguration. Dies führt dann letztlich zu den inkonsistenten Systemdaten.
Abhilfe:
- Das DP-Mastersystem müssen Sie mit der linken Maustaste markieren und anschließend löschen. Danach können Sie die Systemdaten erzeugen. Diese sind dann auch nicht mehr inkonsistent.
|