afficher la liste des articles
WinCC -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs (traitement des fichiers de diagnostic)
Comment utiliser "SIMATIC Diagnostics Tool" (SDT2012) pour rassembler les informations de diagnostic et les données système ?
Comment réaliser un diagnostic complet d'une installation PCS7 ou WinCC ?
Comment rassembler les informations de diagnostic et les informations système de plusieurs ordinateurs sur un ordinateur central à l'aide de l'outil "SIMATIC Diagnose Tool" (SDT2011) ?
Quelle est la signification des messages "Tampon de transmission trop petit", "TagQueue overflow", "Des messages sont perdus" ?
Pour quelle raison l'erreur "S7OPCIAX" apparaît elle dans l'observateur d'événement ?
Comment reconnaître prématurément des goulots d'étranglement dans les ressources WinCC et comment réagir ?
Où trouver une description des messages d'erreur de la fenêtre de diagnostic GlobalScript dans WinCC RT ?
Comment peut-on déterminer le nom d'une action à l'aide du message d'erreur "Execute Error in Action @xxx" ?
Quelles causes peuvent être à l'origine du message de défaut " More than 10000 actions in work" ( 5000 jusqu'à la version V6.2 de WinCC ) dans les fichiers de diagnostic ?
Comment sauvegarder les fichiers de l'observateur d'événements Windows ?
Comment sauvegarder les données log du Système Windows Monitor (Performance Monitor) dans un fichier?
Comment estimer la place nécessaire sur le disque dur pour le fichier de log du logiciel système de Windows (Performance Monitor)?
Où trouve-t-on des explications sur les messages d’erreur des fichiers de diagnostic de WinCC License.log, WinCC_SStart_xx.log et WinCC_Sys_xx.log ?
Comment évaluer et remédier aux erreurs de configuration de type "OnErrorExecute" ?
Comment écrire les sorties depuis l'outil de diagnostic APDiag vers un fichier ?
Comment utiliser l'outil de diagnostic "APDiag" pour des script en C ?
Comment déterminer le nom de la fonction depuis la fonction ID dans le cas de messages APDiag-OnErrorExecute?
Comment démarrer l'outil de diagnostic de script APDiag?
WinCC -- Configuration des alarmes et messages -- Configuration de Alarm Logging
Comment peut-on calculer la mémoire nécessaire pour un serveur ou un serveur d'archive central (CAS) ?
Comment est-ce que je peux générer un message dans WinCC, lorsque dans un Archiv-Backup, le chemin du Backup est inexistant ou lorsque le support de données est plein ?
Comment supprimer le message 1000915 "Adaptateur Terminal <Adresse MAC> déconnecté"?
Comment peut-on éviter que lors de l'appel de la fonction OpenPicture à travers LoopInAlarm tout l'écran soit recouvert?
Comment augmenter le timeout pour le démarrage et l'arrêt de l'Alarm Logging / Tag Logging ?
Quelle est la signification des messages "Tampon de transmission trop petit", "TagQueue overflow", "Des messages sont perdus" ?
Quelle fonction ont les différents types de variables dans les messages?
Comment est-il possible de laisser clignoter certains messages de la liste d’alarmes, jusqu’à ce que l’utilisateur les acquitte ?
Quels formats sont recommandés pour la définition des variables d’a larme?
Que faire quand des alarmes ne sont pas affichées en Runtime?
Est-il possible d'affecter les fonctions des boutons de la barre d'outils de l'OCX WinCC Alarm Logging à des boutons externes ?
Comment peut-on effacer une alarme individuelle d'une alarme groupée ?
Fonctionnement des alarmes en cas de modification du seuil limite de déclenchement
Quelles sont les précautions à prendre pour affecter des noms aux types d'alarme, aux classes d'alarme et aux alarmes groupées ?
Pourquoi le Bouton "Commentaire" de la barre d'outil de l'Alarm Loggin Control ne s'affiche t'il pas en mode RunTime ?
Afficher des valeurs de process dans Alarm Logging 
Comment est- il possible de modifier le texte d’état des classes de message de +, -, * en textes choisis ?
Comment vérifier dans la configuration de l'Alarm Logging si les variables d'alarmes, variables d'états et variables d'acquittement sont utilisées plusieurs fois ou si les variables d'alarmes n'existent pas?
Comment récupérer le texte d'alarme ou une valeur de process en Runtime lors de l'apparition d'une alarme pour laquelle l'action "GmsgFunction()" est activée?
Comment afficher et tracer les alarmes en Runtime?
Comment est défini le format d'affichage de la valeur d'une variable WinCC associée à un bloc texte utilisateur en Runtime dans une alarme?
Comment créer des alarmes dont le texte d'alarme est composé d'une partie statique et d'une partie variable ?
Comment apparaît l'état des variables d'état des alarmes et des variables d'état d'acquittement dans AlarmLogging?
Quels sont les états d'une alarme en Runtime?
Comment surveiller la place libre sur le disque dur à l'aide de la surveillance de seuil de l'Alarm Logging ?
Pourquoi un message d'alarme contenant "déjà définie sur une alarme" apparaît au démarrage du Runtime de WinCC?
Comment configurer des classes de message utilisateur?
Comment modifier le cycle d'acquisition de Alarm Logging ?
Comment utiliser la variable d'état d'une alarme?
Que devez vous observer en particulier avec la fonction "Loop in Alarm" ?
Comment exporter des textes d'alarmes, les modifier puis les réimporter?
Quelle est la signification des messages "Tampon de transmission trop petit", "TagQueue overflow", "Des messages sont perdus" ?
Nº de référence:

Si au moins l'un des messages suivants apparait, c'est le signe que des messages WinCC sont perdus. Vous trouverez ces messages d'avertissement, entre autres, dans les fichiers LOG de WinCC dans le répertoire "Diagnose" :

  • ALGRT : Tampon de transmission trop petit
  • ALGRT : TagQueue overflow
  • ALGRT : Des messages sont perdus

Un remède peut être d'augmenter la "Queue". Cette modification se fait via "Regedit".

IMPORTANT !
D'une manière générale, aucune garantie n'est apportée lors de modifications directes de la base de registres, car celles-ci sont du ressort de l'utilisateur. Dans tous les cas, il est conseillé d'effectuer une sauvegarde de la base de registres avant les modifications décrites. Ces réglages sont dépendants de l'ordinateur. Cela signifie qu'à la copie du projet sur un autre ordinateur, vous devrez renouveler l'opération.

Procédez de la manière suivante :

  1. Menu démarrer > Exécuter, indiquez "regedit"
  2. Recherchez la clef :
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\WINCC\Alarm Logging\CONSTANTS
  3. Recherchez le nom " InputQueue". Si cette inscription n'existe pas, insérez une nouvelle valeur (clic droit de la souris -> "nouveau > valeur DWORD")
  4. Indiquez la valeur suivante ou modifiez l'existante :
    InputQueue ="10000"


Figure 01

 

La valeur standard de l'inscription de la Queue de l'AlarmLogging est de 1500. Dans le cas des messages cités plus haut, vous pouvez augmenter cette valeur, dans notre exemple à 10000.

Cette mesure n'est utile que pour une surcharge passagère du système, par exemple en cas de démarrage de système. En cas de surcharge durable, les messages d'erreurs ne seront que décalés dans le temps.

Remarque :
L'aide en ligne de Win CC indique au chapitre "Informations générales > Caractéristiques > Système de signalisation" le "nombre de messages permanents sans perte".

 ID contribution:850372   Date:2010-10-13