|
Scrivere nello GlobalScript una funzione progetto che si presenti nel modo seguente:
#pragma code("ssmrt.dll")
#include "ssmrt.h"
#pragma code()
BOOL Bildaufruf(char* bild)
{
CMN_ERROR Err;
if (!SSMRTOpenTopField ('1', bild, NULL, 0, &Err))
{
printf ("SSMRTOpenTopField failed: %s\r\n", Err.szErrorText);
return FALSE;
}
else
return TRUE;
}
- Nel funzionamento a più monitor (Multi-VGA) si deve opportunamente adattare il primo parametro della funzione SSMRTOpenTopField
- Compilare la funzione, memorizzarla e generare nuovamente lo header. Nella memorizzazione della funzione indicare per il file lo stesso nome della funzione, in questo caso "Bildaufruf."
- Scegliere in AlarmLogging sotto Proprietà della segnalazione nel registro "Variabile/Azioni" il nome di funzione "Bildaufruf" e selezionare la figura da aprire come "Nome immagine/Parametri di richiamo".
Avvertenza:
È importante che la funzione registrata con LoopInAlarm abbia un parametro di trasferimento e fornisca un valore di ritorno.
|