DOMANDA:
Come si crea un accoppiamento di comunicazione OPC tra una stazione WinCC ed un AS?
RISPOSTA:
Per poter creare un accoppiamento OPC - S7 verso WinCC, occorre aver inserito nel proprio PC con WinCC un CP 1413. Con il software COM PROFIBUS creare un database che contenga le impostazioni per la progettazione del processore di comunicazione. Inoltre si devono installare il SIMATIC NET OPC server e WinCC come OPC–Client.
- Progettazione del processore di comunicazione
Aprire il SIMATIC NET COML S7
Indicare il nome del nodo.
Con "Insert" inserire una connessione S7.
Come tipo di rete, scegliere "Ethernet".
Nel campo "Name" si può modificare il nome della connessione marcata. Questo nome viene successivamente utilizzato per la parametrizzazione delle variabili WinCC.
Nel campo "Remote Addr" si deve indicare l'indirizzo Ethernet dello AS.
Nel campo "Remoter TSAP" indicare lo ID del PG ed il posto connettore della CPU.
Importante!
Con " Save File/Text DB" si memorizza la propria progettazione in formato ASCII. Ora con " Generate file/binary DB" creare un file binario.
Configurazione dell'interfaccia PG/PC
Si deve poi configurare l'interfaccia PG/PC.
Selezionare il CP1413 ed andare su Proprietà.
Nella scheda di registro "Protocollo S7" occorre scegliere la propria base dati appena progettata.
Andare alla scheda di registro "Mode" e fare clic sul pulsante "Restart". Se il nuovo avviamento si è concluso con successo, si vede la seguente segnalazione:
Installazione del SIMATIC NET OPC Server
- Si devono impostare le abilitazioni sui computer sui quali si deve accedere. Questo è possibile con l'impiego del programma di sistema "dcomcnfg.exe". Avviare per questo il programma "dcomcnfg". Selezionare per SIMATIC NET il "SiNet_OPC_Server" e premere il pulsante "Proprietà".

- Con le proprietà si deve impostare per "Identity" "The interactive user".

- I tre campi delle impostazioni di sicurezza devono essere commutate su " Use custom… ".
- Inserire i diritti per Sistema, Administrator ed user che deve accedere.

Dopo queste impostazioni, il computer è pronto per il funzionamento come OPC Server.
Installazione di WinCC come OPC Client
- In WinCC si deve installare lo OPC Channel nella lista variabili.
- Dopo l'installazione del canale si devono richiamare i parametri di sistema tramite il Context menu. Dopo la scelta dello OPC Server vengono presentate le connessioni OPC presenti e rilasciate.
- Selezionare una connessione e premere il tasto "Browse Server". Le variabili del progetto vengono presentate nella finestra OPC Server Item. Se viene scelta una variabile, con il pulsante "Add" si può aggiungere alla lista delle variabili. A questo punto la variabile è nota nel progetto.

Creazione degli OPC Server Item
- Le variabili che si possono vedere nella finestra OPC Server Item, devono essere create con il programma OPC Manager.
Questo non è però obbligatorio. Si possono creare direttamente nel WinCC Control Center. Questo viene chiarito nella prossima sezione.
- Per creare gli OPC Server Item, procedere come segue:
- Avviare lo OPC Manager.
- Fare doppio clic su SiNet_OPC_Server, per connettersi con il server.
- Creare un nuovo gruppo.

- Fare clic con il tasto destro del mouse sul gruppo appena creato e scegliere "Add Item". Si può vedere il seguente dialogo:

Nella finestra di dialogo a sinistra si vedono le connessioni, che sono state progettate nel file DB.
- Per creare un nuovo item, andare sull'AS voluto, scegliere un campo, p.e. DB, e fare doppio clic su "New Definition".

- Impostare i parametri della variabile. Ripetere l'operazione per tutte le variabili necessarie.

- Scegliere le variabili che devono essere aggiunte e spostatele verso destra.

- Memorizzare le impostazioni.
Creazione delle variabili OPC direttamente nel WinCC Control Center
- Se si vogliono progettare le variabili direttamente in WinCC, procedere così:
- Inserire una nuova variabile.
- Andare su "Scegli Proprietà/Indirizzi variabili".


- Nel campo "Item Name" si può effettuare la registrazione con la seguente sintassi: [S7:AS3|VFD1|CP_H1_1:]DB111,W002,1
Questa sintassi ha il seguente significato:
- S7 è il tipo di connessione.
AS3 è il nome della connessione
VDF1 è il nome del Virtual Field Device
CP_H1_1 è il tipo di rete
DB111,W002,1 indica l'indirizzo della variabile nell'AS.
- Si deve indicare lo 'Item Name' esattamente in questo modo
. Nell'indicazione non possono esserci spazi vuoti.
Inoltre occorre fare attenzione che sia scelto il tipo dati corretto.
|