Mostrar lista de artículos
Se muestra erróneamente el código de teclas en los monitores MP40/C36 B
Referencia:

PREGUNTA:
¿Porqué algunas veces se muestran caracteres erróneos en los monitores MP40/C36 B?

RESPUESTA:
Problema:
Los códigos de las teclas se transfieren de forma incompleta desde el bloque de teclas de los monitores MP40/C36 o desde una teclado externo al PC/CP581/VPB30. En lugar de la letra A se transfiere la letra Y. Los códigos de tecla se transfieren normalmente cuando se presiona en la tecla correspondiente, pero a veces no se transfiere nada.
Motivo:
Algunos paquetes software tiene problemas para entender sin fallo largas secuencias de teclado. Por ejemplo, los sistemas operativos de multiusuario o multitarea REAL 32 o MULTIDOS. Si se utilizan junto con el software de configuración PC-ÜSR, aparecen los problemas descritos anteriormente con más frecuencia.
Solución:
Para el caso de utilizar Real 32/Multidos y PC-ÜSR existe la EPROM V4.12 para el controlador de teclado del MP40/C36 B. Esta EPROM no es una versión de suministro estándar. Por favor, hay que dirigirse a la HOTLINE en caso necesario.

 Nr. de identificación (ID):80692   Fecha:1999-10-28 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 
related links
Cable de conexión entre MP40 y CP581