Mostrar lista de artículos
ES - SIMATIC Manager -- Creación de programas -- CFC -Utilización de las librerías de bloques
¿Qué requisitos del sistema son necesarios para la utilización del SIMATIC PCS 7 Industry Library V8.0?
¿Qué ha de tenerse en cuenta al modificar las direcciones simbólicas de los módulos de entradas / salidas?
¿Por qué ya no se dejan conectar las entradas del módulo driver después del cambio de un módulo analógico HART en un plano CFC?
¿Cómo se puede configurar el driver de canal PCS 7 APL para invertir el valor de salida del proceso?
¿Cómo se configura un esclavo Modbus con ayuda del módulo PCS 7 "RCV_341" (FB 121)?
¿Porqué se tiene la señal "QBAD" en el módulo driver "CH_AI"?
¿Cómo se configura la entrada "SAMPLE_T"?
¿Porqué se tiene un valor no válido en la salida de un módulo INT_P?
¿Porqué no se conecta automáticamente el módulo CH_AI cuando tiene la opción "Crear módulo driver"?
¿Cómo se pueden modificar las clases de aviso prefijadas en los módulos estándar?
¿Se pueden utilizar los módulos de la biblioteca CFC de las CPUs del S7-300 CPUs en los programas de las CPUs del S7-400?
¿Cuál es el significado de la entrada VALUE_QC en el módulo CH_DI?
¿Porqué no se señaliza el valor simulado en el módulo driver CH_AI o bien cómo se puede simular dicho valor?
¿Cuándo se habla de un lazo de regulación con y sin compensación?
¿Cómo se puede realizar una optimización del regulador con ayuda del PCS7 PID-Tuner?
¿Cuál es el significado de los parámetros "GAIN", "TN" y "TV" en el módulo CTRL_PID?
¿Por qué sólo se muestra la mitad de la intensidad esperada en cada módulo, cuando se utilizan los módulos de salida analógicos redundantes?
¿Cuál es la memoria necesaria para los bloques de librería y los Template del AS, en el SIMATIC PCS 7 V6.0?
¿Qué hay que tener en cuenta en la rampa de valor de consigna conectada, al conmutar del modo de servicio manual/JOG al modo automático en un regulador "CTRL_PID, no se sobrepase el valor real?
¿Cómo se pueden editar textos de aviso adicionales (sólo como evento y zona OS) en un módulo con capacidad de aviso del SIMATIC PCS 7 V5.x?
¿Cómo puede resolverse el siguiente aviso al crear el driver de módulo "Faltan archivos necesarios para el módulo CH_AI. Por favor, tenga en cuenta que hay que instalar exactamente la versión de librería desde la que se importó este módulo"?
¿Porqué, después del fallo y vuelva al bus un esclavo PROFIBUS DP (por ejemplo, una ET 200M), el driver CH_AI del esclavo sigue indicando que éste está en fallo (QBAD=1)?
¿Cómo se conecta una FM350-2 en el PCS 7?
¿Cómo se resuelve el aviso de fallo "Value BITVAL is not defined in file AL_CHN.xml / CH_DI" en el protocolo del generador de drivers?
¿Cómo se puede realizar una optimización del regulador con ayuda del PCS7 PID-Tuner?
Referencia:

Descripción:
A partir del PCS7 V5.1 se pueden optimizar los reguladores con la nueva función "PCS7 PID-Tuner". Esta herramienta identifica los parámetros del lazo de regulación realizando diferentes medidas y a continuación propone los ajustes óptimos para el regulador. Si se desea, los ajustes se pueden aceptar inmediatamente.

Se pueden optimizar los reguladores de la librería "PCS 7 Library", de la librería "PCS 7 Advanced Process Library" (a partir de la V7.1) y los reguladores compatibles con ellos en funcionalidad. Para los reguladores paso a paso también se puede medir el tiempo de ajuste del motor.

Requerimientos:

  • Hay que tener instalado el software PCS7 PID-Tuner en el ES. Esta herramienta se puede instalar a través del SETUP del PCS7.
  • Se necesita tener instalada la licencia necesaria. A partir del PCS 7 V7.1, el PCS 7 PI D-Tuner ya no necesita una licencia adicional.  
  • El plano CFC debe estar compilado y cargado en el AS.
  • Entre el ES y el AS debe existir una conexión Online.
  • Se debe disponer de los siguientes conocimientos básicos sobre regulación:
    • Comportamiento del proceso en el lazo de regulación (con y sin parte integral)
    • Estado del lazo de regulación (manual o automático)
    • Punto de trabajo del regulador
    • Tipo de regulador (PID ,PI o P)

Instrucciones:
Las siguientes instrucciones paso a paso muestran la utilización del PCS 7 PID-Tuner con ayuda de un regulador continuo PI .

Información adicional al respecto está disponible en el archivo LEEME correspondiente de la ayuda Online del PCS 7 PID-Tuner. Un ejemplo práctico de utilización se muestra en el documento "Regulación PID con control de parámetros en función del punto de trabajo (Gain Scheduling) y PID-Tuning" (página del Customer Support con número ID 38755162).

Advertencias:

  • Tenga en cuenta que con la optimización se está accediendo al proceso de la instalación. Si se produce un acceso al proceso, se muestra un aviso en el paso de optimización correspondiente. Hay que ser consciente de la consecuencias que esto puede tener.
  • Antes de la optimización, póngase de acuerdo con el personal de servicio.
  • Durante la optimización hay que observar constantemente el proceso en el registrador de curvas.
Procedimiento
1 Preparación de regulador para la optimización
Antes de realizar la optimización, hay que ajustar el regulador al modo de servicio "Optimización". Esto se puede ajustar dentro del módulo del regulador en el plano CFC o en el módulo de imagen del OS. En el módulo del plano CFC, ajuste la entrada "OPTI_EN" a "Enable". La entrada normalmente no está visible. En el módulo de imagen, ajuste el campo de selección "Permitir optimización" en la vista "Parámetros".

 
Figura 01: Preparación de regulador para la optimización

2 Arranque del PCS 7 PID-Tuner
Seleccione el módulo de regulación y arranque la herramienta, con la instrucción de menú "Edición -> Optimización del regulador PID",  desde el plano CFC  .


Figura 02: Arranque del PCS 7 PID-Tuner

3 Parametrización del registrador de curvas
Para adaptar la señalización a las particularidades del proceso, pare la grabación y pulse la opción "Configuraciones..."


Figura 03: Parametrización del registrador de curvas

4 Inicio de la optimización del regulador
Pulse sobre la opción "Arrancar optimización del regulador".


Figura 04: PID-Tuner

5 Registro de los valores de medida (Pasos 1-5)
En los pasos 1-3 se ajustan las condiciones básicas para la recogida de los valores de medida. En el paso 4 se recogen los valores del lazo de regulación. Tenga en cuenta en este caso la evolución en el registrador de curvas. Después de esto, ya se puede retirar  de nuevo el estimulo al proceso. 
  1. Selección el comportamiento del proceso (con o sin parte integral)
  2. Selección del modo de servicio (Manual / Automático) e indique el punto inicial para la propuesta del escalón
  3. Entrada de la propuesta del escalón, nuevo valor de consigna
  4. Registro de los valores de proceso
  5. Selección retirar el estimulo al proceso


Figura 05: Registro de los valores de medida

6 Comportamiento del regulador y resultado (Pasos 6-8)
El comportamiento del regulador y el tipo de regulador se eligen en los pasos 6 y 7. En el paso 8 se puede simular el lazo de regulación con los parámetros optimizados. Esto se puede comprobar con diferentes valores para el escalón y diferentes parámetros de regulación.
  1. Entrada del comportamiento del regulador (comportamiento óptimo ante perturbaciones / Comportamiento óptimo de seguimiento del valor de consigna)
  2. Resultado y selección del tipo de regulador (PID/PI/P)
  3. Simulación del lazo de regulación con los parámetros optimizados


Figura 06: Resultado - Parámetros


Figura 07: Resultado - Diagrama

7 Configuración del regulador (Paso 9)
En el último paso se puede seleccionar, si se mantiene los ajustes antiguos o se deben aceptar los ajustes nuevos. Pulsando sobre la opción "Terminar" se finaliza la parametrización del regulador.
  1. Selección de los parámetros del regulador (Antiguos / Nuevos)


Figura 08: Carga de los parámetros optimizados

8 Cierre del PID-Tuner
El regulador ya está parametrizado con los nuevos ajustes. Cierre el PID-Tuner pulsando sobre la opción "Terminar y Guardar". El regulador se resetea de nuevo al estado de servicio original.

Entorno de creación
Las imágenes de este FAQ se han creado con el SIMATIC PCS 7 V7.1.

Conceptos de búsqueda:
Técnicas de regulación

 Nr. de identificación (ID):8031495   Fecha:2010-04-13