visualizza l'elenco degli articoli
ES - SIMATIC Manager -- Creazione programma -- CFC - Utilizzo delle biblioteche dei blocchi
Cosa di deve considerare nella modifica degli indirizzi simbolici dei moduli I/O?
Come viene progettato uno slave Modbus con l'aiuto del blocco PCS 7 "RCV_341" (FB 121)?
Perché sul blocco driver "CH_AI" si riceve il segnale "QBAD"?
Significato dell'ingresso "Sample_T"
Perché il blocco INT_P emette sull'uscita valori non ammessi?
Perché il blocco CH_AI con l'opzione "Genera driver unità" non viene collegato automaticamente?
Come si possono modificare nei blocchi standard le classi di segnalazioni preimpostate?
È possibile utilizzare blocchi della libreria CFC per le CPU S7-300 anche in un programma per una CPU S7-400?
Significato dell'ingresso VALUE_QC sul blocco CH_DI
Perché sul blocco driver CH_AI il valore simulato non viene emesso opp. come si può ciononostante simulare un valore?
Differenze tra circuiti di regolazione con e senza stabilizzazione
Modo di operare nella ottimizzazione di regolatore con il PCS 7 PID-Tuner (PCS 7 V5.1)
Significato dei parametri "GAIN", "TN" e "TV" con CTRL_PID
Come mai con le unità analogiche di uscita ridondanti da ogni unità si riceve solo la metà della corrente prevista?
Qual è l'impegno di memoria dei blocchi di libreria SIMATIC PCS 7 V6.0 e dei template nello AS?
A cosa occorre fare attenzione con rampa di setpoint attivata, affinché nella commutazione da funzionamento manuale / a seguire a funzionamento automatico del "CTRL_PID" non si arrivi a sovraelongazioni del valore istantaneo?
Come si possono editare ulteriori testi di segnalazione - solo come evento e campo OS - in un blocco in grado di gestire segnalazioni SIMATIC PCS 7 V5.x?
Come si può, nella creazione del drive per unità, eliminare la segnalazione "Per il blocco CH_AI mancano file necessari. Fare attenzione che occorre installare esattamente la versione della libreria dalla quale questo blocco è stato importato"?
Comportamento del segnale QBAD sui blocchi CH dopo il ritorno in servizio di una stazione con l'impostazione errata delle proprietà della CPU
Come si interconnette una FM350-2 in PCS 7?
Come si può eliminare la segnalazione di errore "Value BITVAL is not defined in file AL_CHN.xml / CH_DI." nel protocollo del generatore di driver?
Perché sul blocco driver CH_AI il valore simulato non viene emesso opp. come si può ciononostante simulare un valore?
Numero di ordinazione:

Descrizione:
Da PCS 7 V5, per il nuovo concetto di driver PCS 7, viene utilizzato il blocco "CH_AI" come driver analogico di ingresso.
Questo blocco offre la possibilità di simulare il valore di ingresso.
Per questo c'è un ingresso SIM_ON, con il quale viene attivata la simulazione. Sull'ingresso SIM_V viene introdotto il valore della simulazione oppure esso viene realizzato tramite un circuito.
Quando la simulazione viene attivata con l'impostazione dell'ingresso "SIM_ON" (SIM_ON = TRUE), allora questo valore viene emesso sull'uscita "V".

Problema:
Questo funziona però solo se sull'ingresso "MODE " c'è un valore "MODE" valido. Questo è il caso quando il blocco driver è collegato con la denominazione simbolica di punto di misura (Ingresso "VALUE"), il corrispondente hardware è progettato ed il wizard del driver poi ha collegato il valore "MODE".
Se si inserisce un nuovo blocco CH_AI nello schema CFC, allora la simulazione non è possibile, perché il valore 16#0000 0000 non è un valore valido per "MODE".
Come è chiaro nella figura 1, il valore sull'ingresso "SIM_V" non viene emesso sull'uscita "V" nonostante la simulazione sia attivata.



Questo comportamento è ad esempio molto fastidioso quando si vogliono verificare parti del programma applicativo e la configurazione dell'hardware non è ancora avvenuta.
Ci sono due modi per ovviare al problema:

O si modifica il collegamento dell'uscita "V" del blocco driver ad un altro blocco con il qualesi può rendere disponibile un valore (p. es. OP_A_LIM). Questo però ha lo svantaggio che successivamente si deve provvedere a "rifare il collegamento"! Sussiste infatti il pericolo che in quella occasione venga effettuato qualche errore nei collegamenti oppure che questo venga completamente dimenticato!

Il metodo più semplice è quello di registrare manualmente sull'ingresso "MODE" un valore valido. Un valore valido è per esempio 16#0000 0109. Nella figura si vede un esempio.



Ricerca
Simulazione di valore di misura

 Articolo con ID:7778907   Data:2010-06-21 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour