afficher la liste des articles
PROFIBUS general -- Informations sur les produits -- Description du système
Quels connecteurs PROFIBUS peuvent être utilisés en Zone 1 ou en Zone 2 ?
Comportement au démarrage d-une configuration DP après reprise secteur.
Paramètre n° ID du Réseau maître DP
Défaillance d'un maître dans un réseau multi-maître.
PRB-Checker avec le paramétrage de langue Windows en allemand (Suisse)
Erreur de bus sporadique avec des OP dans une configuration DP avec un maître S5.
Phase de connexion et de déconnexion (Rack central et rack décentralisé)
Comparaison des termes utilisées entre PROFIBUS et PROFINET
Comparaison de PROFINET et de PROFIBUS
Mise en oeuvre de communication S7, MPI, FDL ou FMS dans un système maître PROFIBUS et réalisée via un Power-Rail-Booster
Changement de la norme EN50170 en DPV1
Quels produits peuvent être utilisés dans un segment RS 485-IS ?
Quelles sont les options possibles sur PROFIBUS avec l'utilisation du Testeur de Matériel BT200 ?
Quelle terminologie est utilisée dans la communication PROFIdrive cyclique ?
Quels sont les manuels techniques sur le répéteur de diagnostic et le répéteur RS 485 disponibles et téléchargeables sur le site de Support Online Industry ?
Communication entre deux IM151 CPU
Comment imprimer sur une seule page la topologie réseau que le répéteur de diagnostic a déterminé ?
Transfert de clef de registration sur une autre PG/PC
Défaillance d'un maître dans un réseau multi-maître.
Nº de référence:

Question:
Si un de mes maître est rendu défectueux dans mon système multi-maître, est ce que les autres systèmes reste capables de communiquer ?

REPONSE:
Dans notre réseau il y a de multiples maîtres qui chacun ont accès a de multiples esclaves. Si l'un des maîtres défaille, par ex. a cause d'une défaillance du secteur ou d'un autre défaut technique, alors les choses suivantes doivent être prises en compte :
Si la défaillance d'un maître dans un système multi-maître est du a une cause matérielle, alors dans certaines circonstances le réseau entier peut être mis hors d'usage par un court circuit sur le câble de bus. Dans ce cas le défaut doit être supprimé et le maître défectueux retiré du réseau. Si le défaut du maître n'a pas d'effet direct sur les propriétés électriques (par ex. CP en mode STOP ou coupure secteur de la station complète), alors le réseau peut continuer a fonctionner.

Si le maître concerné est le  dernier participant du bus sur le réseau, alors les choses suivantes doivent être notées pour le PROFIBUS/MPI :
Le dernier tronçon d'une ligne PROFIBUS doit toujours avoir un élément de terminaison actif, par ex. un élément sur lequel une tension est appliqué. Cela évite les réflexions (bruits ou signaux d'interférence avec différentes périodes et/ou des déviations aléatoires) sur la ligne. C'est le seul moyen pour les autres stations d'etre capables de continuer avec des données de communications non appairées. Vous pouvez utiliser la résistance de terminaison disponible sur les connecteurs PROFIBUS, mais cela présente le désavantage que si la station complète disparaît (par. Ex. A cause d'une coupure secteur), la résistance de terminaison est aussi perdue. Alors votre réseau complet "tombe".  Il est préférable d'utiliser un terminateur extérieur (MLFB : 6ES7972-0DA00-0AA0), qui est indépendant de l'alimentation du système d'automatisation !

Note:
Vous n'avez pas besoin d'un terminateur pour Industrial Ethernet.

Si le maître défectueux ne cause pas un court circuit sur le bus, alors il n'a pas besoin d'être isolé du bus. La communication des maîtres restés intacts avec leurs esclaves n'est pas perturbée.
Les autres maîtres peuvent continuer d'avoir des communications de données avec leurs esclaves. Le temps de cycle total est également raccourci par les temps d'accès du bus sur le maître défectueux.

Mots clés:
Nœuds de réseau

 ID contribution:7764826   Date:2001-08-14