Mostrar lista de artículos
PROFIBUS general -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Qué hay que tener en cuenta al insertar o reparametrizar un componente con ayuda de la función CiR (Configuration in Run)?
¿Qué hay que tener en cuenta si se quiere conectar temporalmente un esclavo DP a PROFIBUS-DP?
¿Cómo se puede conectar la SIMATIC Field PG al sistema de bus para configurar y diagnosticar los equipos de periferia descentralizada a través de TCI?
¿Qué posibilidades existen para configurar las estaciones ET 200?
Configuración del modo de alarma en el STEP 7 para el repetidor de diagnóstico (6ES7 972-0AB01-0XA0)
Corrección de los tiempos de bus calculados
Conocimientos básicos para configurar redes PROFIBUS-DP
¿Qué condiciones hay que tener en cuenta en la asignación de direcciones de los módulos de periferia (centralizada o descentralizada) en una CPU de S7?
Elaboración cíclica del programa después del aviso de disposición para el servicio de todos los participantes DP
¿Qué parámetros hay que tener en cuenta en la planificación de una red eléctrica?
¿Cómo se puede calcular con el STEP 7 el tiempo de ciclo de PROFIBUS-DP?
Conocimientos básicos para configurar redes PROFIBUS-DP
Referencia:

PREGUNTA:
¿Con qué y cómo se configura el hardware para una comunicación Maestro/Esclavo PROFIBUS-DP?

RESPUESTA:
Básicamente existen 2 posibilidades de implementar una configuración Maestro/Esclavo PROFIBUS-DP. Se puede utilizar el COM PROFIBUS o el STEP 7. Ambas herramientas de configuración disponen de un gran número de equipos maestros y esclavos DP. Si el esclavo deseado no está disponible, se puede insertar dicho esclavo en el catálogo HW con ayuda de su fichero GSD. Estos ficheros GSD se pueden descargar desde las páginas del Customer Support en Internet
"Sistemas de automatización -> Periferia descentralizada SIMATIC -> Ficheros GSD", registro "Download".

Advertencia:
Los equipos maestros PROFIBUS-DP no se pueden insertar a posteriori en el catálogo HW. Para ello hay que instalar la versión correspondiente de STEP 7 o COM PROFIBUS.

Se puede conseguir información más detallada sobre este tema en el manual "Configuración hardware y de enlaces de comunicación con STEP 7 V5.3", dentro del FAQ con número ID 18652631. Aquí, se dispone de información importante para la configuración de redes PROFIBUS-DP. Además, en las páginas de Customer Support de Internet se puede encontrar información detallada sobre los esclavos DP:
"Sistemas de automatización -> Periferia descentralizada SIMATIC -> /Su esclavo DP/", en el registro "Manuales/BA".

Conceptos de búsqueda:
Configuración hardware, montaje del sistema

 Nr. de identificación (ID):7745186   Fecha:2004-05-27