Mostrar lista de artículos
WinCC Storage -- Informaciones de producto -- Informaciones sobre WinCC Storage
¿Cómo se puede calcular el volumen de datos necesario para un servidor o un servidor central de archivos (CAS)?
¿Cuántos segmentos individuales se pueden conectar en el PCS 7 o el WinCC con el servidor SQL, sin perdida de rendimiento ?
¿Qué casos de aplicación existen para el computo de licencias al utilizar las variables de archivo del WinCC/PCS 7 OS en un servidor central de archivos (CAS)?
¿Qué particularidades hay que tener en cuenta al exportar Tags con ayuda de la opción TagChart del WinCC/CAS WebViewer?
Aviso "Soporte de datos lleno. Por favor, cambiarlo" al archivar con la opción STORAGE
¿Porqué no se crea ningún fichero al guardar los archivos de curvas?
Los datos del STORAGE del WinCC V4 no se pueden guardar en el WinCC V5 SP2
¿Qué sucede cuando sólo se guarda el archivo con STORAGE en uno de los servidores redundantes?
¿Qué ajustes de STORAGE hay que realizar cuando se tienen 2 PCs redundantes y se utiliza el duplicador de proyectos?
¿Cómo se pueden guardar los datos que fueron archivados con la opción de SIMATIC WinCC "Storage", en un proyecto con archivos ya modificados (por ejemplo, insertar/borrar valores de medida)?
¿Porqué se recibe en el WinCC Storage el aviso: "No hay comunicación con el servidor"?
¿Cómo se puede abrir el editor Storage en un multicliente por medio de un botón?
¿Cómo se pueden almacenar datos de 2 PCs en una unidad de disco MO/ZIP/JAZ, con ayuda de la función "Storage"?
Los datos del STORAGE del WinCC V4 no se pueden guardar en el WinCC V5 SP2
Referencia:

PREGUNTA:
¿Porqué no se puede almacenar los datos del soporte del STORAGE después de migrar del WinCC V4.x al WinCC V5 SP2?

RESPUESTA:
"STORAGE" almacena sus actividades en un LOGBOOK interno. Por ejemplo, aquí se guardan los intervalos de tiempo, actividades (borrado/almacenamiento) y nombres/numeración del soporte de datos. Para el que el "STORAGE" pueda almacenar datos se necesita información de este LOGBOOK, sin él no se puede almacenar nada. Con borrados o almacenamientos sucesivos, el fichero LOGBOOK se va haciendo cada vez más grande. Debido a que prácticamente sólo posee información Runtime, hasta la versión V4.x se almacenaba incluida en la base de datos Runtime.
Si se borraba la base de datos Runtime por cualquier motivo, también se perdía el LOGBOOK del "STORAGE".

Como primera medida para evitar esto, en la versión V4 se incluyó la función "Actualizar el LOGBOOK del soporte de datos". (Diálogo STORAGE, Registro "Almacenar"). Con esta función se tenía la posibilidad de reconstruir archivos anteriores corruptos. Sin embargo, no se podían volver a recuperar los datos borrados.
Con el WinCC V5 SP2 ya se almacena el LOGBOOK en la base de datos CS. Con ello se consigue que el LOGBOOK permanezca invariable a pesar de que se borre la base de datos Runtime. Esto tiene como consecuencia que la función "STORAGE" posee en principio un LOGBOOK vacío cuando se migra un proyecto de la versión V4 a la V5 SP2. No se produce una conversión automática de la base de datos Runtime a la base de datos de configuración. Desde un punto técnico, no se garantiza que todo el fichero LOGBOOK esté en la base de datos Runtime. La base de datos ya se ha cambiado una vez.

Para poder archivar viejos ficheros con versiones inferiores a V5 SP2, los cuales se guardaron anteriormente con la versión V4, hay que reconstruir primero el LOGBOOK con la función "Actualizar el LOGBOOK del soporte de datos", antes de que en la versión V5 SP2 se haga el primer almacenamiento y se cree el primer LOGBOOK.
En caso de que el soporte de datos antiguo se mantenga , se pueden sobreescribir viejos datos almacenados en éste. Al migrar a la versión V5.x SP2 hay que trabajar con un nuevo soporte de datos.

Atención:
Si en la migración no se ejecuta la función "Actualizar el LOGBOOK del soporte de datos", antes de que la versión V5 SP2 haga el primer almacenamiento, "STORAGE" sigue ampliando la numeración ya existente en el soporte de datos con n+1, n+2, etc. Sería posible la reconstrucción del LOGBOOK de viejos soportes de datos de la versión V4.x, pero cada vez que se intente almacenar datos en este soporte de datos de la versión V4 , se van a desechar y se recibirá el siguiente aviso de fallo:
"Archivo: Parámetro no válido"

Remedio:

  1. Después de convertir el proyecto de WinCC V4 a V5 SP2, hay que activar la opción "Sin acción" en el diálogo de "STORAGE", registro "Configuración", grupo "Repetición" para alarmas, Tags y Reports. Con esto se evita que se produzca ningún almacenamiento después de activar el Runtime. El fichero "ArchServ.exe" no puede quitarse desde la lista de inicio.
  2. Se activa el Runtime.
  3. Se insertan en la unidad de disco, uno detrás de otro, todos los soportes de datos creados con la versión V4.
  4. Ahora se hace click sobre el cuadro de diálogo del "STORAGE" y a través del registro "Almacenar" se ejecuta para cada entrada el botón "Actualizar el LOGBOOK del soporte de datos". Durante la actualización aparece el aviso "Continuando: Archivo LOGBOOK del soporte de datos". Este aviso puede permanecer en pantalla durante varios minutos. La duración depende de cuántos intervalos de almacenamiento estén almacenados en el soporte de datos.
  5. Hay que esperar hasta que aparezca el aviso final "La actualización del LOGBOOK del soporte de datos ha finalizado con éxito".
  6. Esta nueva información del soporte de datos no se muestra automáticamente en pantalla. Si se quiere ver, en la opción "Ver" hay que cambiar de "Avisos" a "Archivos de valores de medida" o hacer click en la parte superior derecha sobre el botón "Actualizar".
  7. Ahora se extrae el último soporte de datos de la unidad de disco.
  8. Se inserta un nuevo soporte de datos vacío en la unidad de disco y se crea nuevo ("Dialogo STORAGE -> Soporte de datos -> Crear soporte de datos de archivos"). "STORAGE" cambia automáticamente al siguiente número superior de soporte de datos.
  9. Con esto, coinciden el LOGBOOK y los datos disponibles.
  10. Ahora, en el diálogo "STORAGE", registro "Configuración", grupo "Repetición" para alarmas, Tags y Reports se puede ajustar la acción original "Almacenar", de tal forma que ya se puede producir el almacenamiento normal controlado por tiempo.

Advertencia:
Por motivo de mejoras en la versión V5, al observar las imágenes de aviso se notan una serie de diferencias entre la versión V4 y la V5. Por ejemplo, con la versión V4 no podía introducir ningún valor en los campos de E/S en la lista de servicio ni de la columna "Origen" ni de la columna "Servicio". En la versión V5 sí se dispone de estas entradas.
Al almacenar estos avisos de servicio en la versión V5 se observan diferencias en función de que los avisos ya hubiesen aparecidos en la versión V4 o aparezcan por primera vez en la versión V5:

  • Para avisos que ya hubiesen aparecido en la versión V4, en la versión V5 se puede representar la columna "Servicio" pero la columna "Origen" está vacía.
  • Para avisos que aparezcan por primera vez en la versión V5 se representan las 2 columnas.

Si aparecen avisos antiguos de la versión V4 junto con avisos nuevos de la versión V5, después de hacer el almacenamiento, da la impresión de que se representa el mismo tipo de aviso pero de 2 formas diferentes.
Este efecto también aparece con otros tipos de aviso, como, por ejemplo, los avisos tecnológicos. Ese efecto se debe al sistema de avisos. Desde el punto de vista del "STORAGE" no se ha modificado el formato de los datos de almacenamiento de la versión V4 a la versión V5. Los ficheros almacenados simplemente indican el contenido de las tablas de la base de datos (Alarm Logging o Tag Logging).

Conceptos de búsqueda:
Archivo

 Nr. de identificación (ID):7620640   Fecha:2001-06-19