afficher la liste des articles
WinCC Server / Client -- Configurer l'environnement de développement -- Paramétrage du système
Utilisation de WinCC-Client sur une machine comportant plusieurs adresses IP- (deux cartes réseau ou acces RAS-) en WinCC V4.02
Installer un WinCC Server sur un Windows NT Server
Client/Server Betrieb über RAS unter WinCC V4.02
Configuration de clients avec l'outil "Project Switcher" après avoir dupliqué le projet.
Modifier le nom du PC sous WinCC V6
Installer un WinCC Server sur un Windows NT Server
Nº de référence:

QUESTION:
Quelles sont les précautions à prendre, si je veux installer un WinCC-Server sur un Windows NT Server ?

REPONSE:
Il faut que le Windows NT Server aie été installé en "Stand Alone" .

Hinweis:
Pour installer le Windows NT Server en "Stand Alone" , choisir lors de l'installation "Installation définie par l'utilisateur(personnalisée)" et pas "Standardinstallation". Seulement en "Installation personnalisée" vous pourrez faire l'installation "Stand Alone" sans les contrôles de domaines.

Informations complémentaires à l'installation sont sous le numéro BeitragsID 1958563 et dans l'aide online WinCC avec le mot clef "Installation" sous "Aide > Index ".

Mots-clefs:
Systemkonfiguration, conseils Installation


 ID contribution:7503149   Date:2001-05-21