visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Lavoro con progetti -- Inizializzazione ed edit di progetti
Come evitare che più WinCC Client eseguano comandi o modifiche dei valori simultaneamente?
Come si può con l'editor di progetto OS utilizzare un monitor con la risoluzione 1680x1050 pixel?
Come si può integrare in un progetto STEP7 un progetto WinCC preesistente?
Come si può attivare la protezione da accesso per un progetto STEP7 e come si può predisporre un utente come elaboratore di progetto?
Un progetto WinCC, dopo che l'OS è stato rinominato, non può più essere aperto (da WinCC V5.0 + SP1 opp. PCS 7 V5.0)
Come si può in WinCC attivare oppure disattivare lo schema colore globale oppure le ombre globali per tutti gli oggetti su una pagina?
Come si può rimpicciolire il file di transazione (*.LDF) nella banca dati di un progetto WinCC?
Cambiare il nome del progetto nella banca dati
Imposta progetto su -non attivato - nella banca dati
Quale particolarità ci sono nell'impiego del WinCC Project Duplicator con Downtime Monitor e Process Monitor?
Quali possibilità offre il WinCC Project Duplicator, per creare un progetto server ridondante?
Perché nell'impiego di STEP 7 V5.2 e WinCC V5.1 nel SIMATIC Manager non si può inserire un OS?
Duplicazione di un progetto MultiClient su un altro computer
Puntatore del mouse dinamico per oggetti operabili in SIMATIC WinCC V5.x
Dinamicizzare il puntatore del mouse in SIMATIC WinCC
Come si possono utilizzare colori definiti dall'utente di un progetto WinCC in un altro progetto WinCC?
Modifica del colore del cursore RT
Quale direttive ci sono per il nome di un progetto WinCC?
Un progetto WinCC, dopo che l'OS è stato rinominato, non può più essere aperto (da WinCC V5.0 + SP1 opp. PCS 7 V5.0)
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Perché, dopo che è stato denominato lo OS, il progetto non può più essere aperto?

RISPOSTA
Il progetto è stato creato con una versione di WinCC minore di V5.0 + SP1. Ora il progetto viene rinominato. Non si può più aprire il progetto con WinCC V5.0 + SP1. L'apertura del progetto  non è possibile neppure dal SIMATIC Manager.
Il comportamento compare anche con una versione maggiore di V5.0 + SP1 (p. es. V5.0 + SP2 opp. PCS 7 V5.1), se nel frattempo il progetto è stato aperto con WinCC V5.0 + SP1.

Avvertenza
Il progetto può essere rinominato solo nel SIMATIC Manager opp. tramite il duplicazione di progetto.

Rimedio
Cancellare tutti i file Log nel percorso di progetto per lo OS in WindowsExplorer. Poi si può nuovamente aprire il progetto.

Ricerca
Compatibilità di versioni, denominazione di progetto


 Articolo con ID:7496713   Data:2001-06-22 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour