PREGUNTA:
¿Cuál puede ser el motivo para que al actualizar
el ProTool (Pro/Lite) V5.2 del SP2 al SP3 aparezca un aviso de
fallo?
RESPUESTA:
El SETUP indica durante la actualización el aviso "El
fichero Ptreg.dat no se puede elaborar", cuando lleva
aproximadamente un 35%, y se interrumpe.
Motivo:
El fichero "PTREG.DLL" está disponible varias veces en el PC
con diferentes versiones.
Remedio:
Con la opción de Windows "Inicio -> Buscar ->
Ficheros/Directorios" hay que buscar en los discos duros locales
todos los ficheros con nombre "PTREG.DLL". Hay que borrar todos
excepto el que se encuentre en el directorio ProTool.
Advertencia:
El fichero correcto debe tener las siguientes propiedades:
"Versión 5.3.0.23 del 04.08.2000 02:11"
Estas propiedades del fichero se pueden ver si en el directorio de
ProTool de selecciona el fichero "PTREG.DLL" y con el botón
derecho del ratón se elige la opción
"Propiedades".
Conceptos de búsqueda:
Actualización
|