Beitragsliste anzeigen
ProTool -- Betrieb und Wartung -- Fehler diagnostizieren
Warum kann ProTool aus STEP 7 nicht mehr gestartet werden, nachdem WinCC flexible installiert wurde?
Warum kann die Projektierung nicht vom PC auf das Windows CE-basierende Panel transferiert werden?
Abbruch des Setup bei Hochrüstung von ProTool (Pro/Lite) V5.2 von SP2 auf SP3. Fehlermeldung: "Ptreg.dat kann nicht bearbeitet werden"
Fehlermeldung beim Wiederanbinden von Variablen
Speicherprobleme bei Grafiken
Fehlermeldung beim Projektieren einer Variable in einem ProTool/Pro PC-Projekt mit OPC-Kopplung
ProTool V3.00 Fontprobleme / falsche Zeichensätze
ProTool -- Entwicklungsumgebung einrichten -- Software installieren und hochrüsten
Wie kann ein Betriebssystem-Update (OS-Update) bei Bediengeräten durchgeführt werden?
Warum kann ProTool aus STEP 7 nicht mehr gestartet werden, nachdem WinCC flexible installiert wurde?
Abbruch des Setup bei Hochrüstung von ProTool (Pro/Lite) V5.2 von SP2 auf SP3. Fehlermeldung: "Ptreg.dat kann nicht bearbeitet werden"
Nur eine Sprachversion von ProTool /Lite /Pro gleichzeitig installierbar
ProTool -Installation ohne ProAgent
Funktionstasten gehen in der Projektierung verloren
ProTool: Umschalten von integriert auf standalone/nicht integriert
Mehrere Versionen von ProTool/Pro/Lite auf einem Betriebssystem
Abbruch der Installation von ProTool V6.0 bzw.  ProToolV6.0-Service-Packs mit der Fehlermeldung "-132" 
Installation von ProTool V6.0 SP1 unter MS Windows 2000 SP3
Was muss ich beachten, damit die Installation von ProTool Lite, ProTool bzw. ProTool/Pro erfolgreich durchgeführt werden kann?
Vollständige Deinstallation von ProTool/Lite, ProTool bzw. ProTool/Pro
Vorteile beim Projektieren mit ProTool in STEP 7 integriert
Upgrade-Installation nach ProTool/Pro V6.0 SP3 auf MS Windows XP Professional
Abbruch des Setup bei Hochrüstung von ProTool (Pro/Lite) V5.2 von SP2 auf SP3. Fehlermeldung: "Ptreg.dat kann nicht bearbeitet werden"
Bestellnummer:

FRAGE:
Was kann eine Ursache sein, dass ich bei der Hochrüstung von ProTool (Pro/Lite) V5.2 von SP2 auf SP3 eine Fehlermeldung bekomme?

ANTWORT:
Mein Setup meldet bei der Hochrüstung bei einem Stand von etwa 35% "Ptreg.dat kann nicht bearbeitet werden" und bricht ab.

Ursache:
Die Datei "PTREG.DLL" ist auf Ihrem Rechner mehrfach in unterschiedlichen Versionen vorhanden.

Abhilfe:
Suchen Sie über "Start > Suchen > Dateien/Ordner" alle Dateien mit dem Namen "PTREG.DLL" auf Ihren lokalen Festplatten. Löschen Sie alle außer der im ProTool-Verzeichnis.

Hinweis:
Die richtige Datei muss folgende Eigenschaften haben:
"Version 5.3.0.23 vom 04.08.2000 02:11"
Sie können sich diese Dateieigenschaften anzeigen lassen, indem Sie die Datei "PTREG.DLL" im ProTool-Verzeichnis mit der rechten Maustaste anklicken und "Eigenschaften" auswählen.

Suchbegriffe:
Update

 Beitrags-ID:7268288   Datum:2001-04-17 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour