|
QUESTION:
Dans Graphics Designer, je ne peux ni changer la taille ni la position de la barre d'icônes de telle sorte que je me peux plus développer correctement. Que puis-je faire?
REPONSE:
Il y a un désordre au niveau des valeurs dans la base de registre .
Remède :
Chercher dans le chemin Siemens\WinCC\bin tous les fichiers avec l'extension *.reg. Il y a les fichiers suivants :
- 1024x768.reg
- 1152x882.reg
- 1280x1024.reg
- 640x480.reg
- 800x600.reg
Le nom des fichiers correspond a la résolution d'affichage. Vérifier la configuration d'affichage et exécuter le fichier correspondant en double-cliquant dessus. Cette opération permet de reconfigurer la valeur par défaut pour Graphics Designer dans la base de registre.
Dans le cas où vous ne souhaitez pas avoir la configuration d'affichage comme indiquée ci dessus, vous pouvez supprimer le chemin correspondant dans la base de registre. Les chemins seront régénérés après redémarrage de l'ordinateur et de WINCC.
Les branches à supprimer sont :
HKEY_CURRENT_USER / SOFTWARE / SIEMENS / WINCC / Graphics-Designer et
HKEY_CURRENT_USER / SOFTWARE / SIEMENS / WINCC / Graphic-Settings
IMPORTANT!
La manipulation directe dans la base de registre implique uniquement la responsabilité de l'utilisateur. Il est recommandé avant chaque manipulation d'effectuer une sauvegarde de la base de registre. Ces paramètres sont spécifiques à l'ordinateur. Cela signifie que dans le cas de la copie du projet sur un autre ordinateur, il est nécessaire de renouveler l'opération.
|