visualizza l'elenco degli articoli WinCC -- Progettazione di allarmi e segnalazioni -- Parametrizzazione di Alarm Logging
Come si può calcolare il volume dati necessario nel server di archivio centrale? Come è possibile generare una segnalazione in WinCC, se nel backup dell'archivio manca il percorso del backup, non raggiungibile opp. il supporto dati è pieno? Come si può disinserire la segnalazione 1000915 "Terminal adapter <Mac Adresse> disconnesso"? Come si può evitare che al richiamo della funzione OpenPicture tramite LoopInAlarm tutto lo schermo venga coperto? Come si può aumentare il timeout per l'avvio e la conclusione di Alarm Logging? Che significato hanno le segnalazioni di errore: "Buffer di trasferimento troppo piccolo", "TagQueue overflow", "Segnalazioni vanno perdute" Quali funzioni hanno i diversi tipi di variabile con le segnalazioni singole? Come si può, nella lista degli allarmi, lasciare che determinate segnalazioni pulsino, fino a quando l'utente non le ha riconosciute? Quale formato è il più adatto nella definizione delle variabili evento di AlarmLogging? Che cosa si può fare se nella runtime non vengono visualizzati gli allarmi? Come è possibile assegnare le funzioni dei pulsanti della barra degli strumenti di WinCCAlarmLogging OCX a pulsanti esterni? Come possono cancellare segnalazioni singole in una segnalazione cumulativa? Generare segnalazioni con alimentazione indiretta dei valori limite A cosa occorre fare attenzione nella assegnazione dei nomi di tipi di segnalazione, classi di segnalazioni e segnalazioni cumulative? Perché il pulsante della barra dei tool "Commento" dello Alarm Logging Controls in runtime non viene visualizzato? Rappresentare valori di processo in Alarm Logging Come si possono modificare i testi di stato delle classi di segnalazioni da +, -, * in testi proprietari? Come si può verificare nella progettazione dell'Alarm Logging, se variabili di conferma, di stato e di segnalazione sono state utilizzate più volte opp. se le variabili di segnalazione non sono progettate correttamente? Come è possibile durante la runtime, al comparire di una segnalazione, rilevare i testi di segnalazione opp. i valori accompagnatori di processo nella corrispondente azione specifica utente "GMsgFunction()"? Come si possono visualizzare segnalazione nella runtime e come si può operare su di esse? Come è configurata l'istruzione di formato per visualizzare i contenuti dei valori delle variabili WinCC durante la runtime nel blocchi di testo utente di una segnalazione? Come si possono memorizzare segnalazioni nelle quali il testo di segnalazione è costituito da un testo fisso ed un testo variabile? Qual’è lo stato delle variabili di stato/conferma in AlarmLogging? Quali stati può assumere una segnalazione durante la runtime? Come si può, con l'aiuto della sorveglianza limiti di Alarm logging, sorvegliare la memoria libera di un disco? Perché dopo l'avvio della runtime di WinCC compare una segnalazione di Guida del processo con il testo ".....già occupato dalla segnalazione"? Come si possono progettare classi di segnalazione definite dall'utente? Come si può modificare il ciclo di rilevamento dello Alarm Logging? Come si può utilizzare la variabile di stato per una segnalazione? Di quale particolarità occorre tener presente con la funzionalità "Loop in Alarm"? Come si possono esportare, modificare e nuovamente importare testi di segnalazione?
Quali funzioni hanno i diversi tipi di variabile con le segnalazioni singole?
Variabile Evento :
Con questa variabile viene generata la segnalazione (Stato: in arrivo / in partenza).
Variabile di conferma :
Se una segnalazione viene confermata, allora questo bit viene impostato a "1". È quindi possibile una analisi nel controllore.
Da WinCC Versione V4.02 può anche essere modificato nel controllore e la segnalazione viene visualizzata come confermata. Si può quindi confermare la segnalazione nel PLC o in un altro computer e la segnalazione viene visualizzata come confermata anche sul computer locale.
Variabile di stato :
Come variabile di stato si può utilizzare un valore senza segno a 8 bit, 16 bit e 32 bit. Se come bit distato viene scelto il bit "0", per le successive elaborazioni di stato vale la seguente correlazione in funzione del tipo dati utilizzato:
Tipo dati
Attribuzione Bit di stato
Senza segno 8 bit
Bit 4
Senza segno 16 bit
Bit 8
Senza segno 32 bit
Bit 16
Esempio:
Funzione della variabile di stato per un valore a 16 bit con bit "0" come bit di stato:
Segnalazione in arrivo
Il bit "0" viene impostato a "1"
La segnalazione deve essere confermata
Il bit "8" è a "1"
La segnalazione è stata confermata
Il bit "8" viene resettato
(impostato a "0")
Articolo con ID: 70682 Data: 1999-05-10