Mostrar lista de artículos
STEP 7 -- Trabajar con proyectos -- Definir topología de red
¿Cómo se puede conocer el fallo de los enlaces S7 (estándar y de alta disponibilidad)?
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
S7-300 CPU 31x -- Informaciones de producto -- Informaciones de Background y de los sistemas
¿Qué diferencias existen entre los productos OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 y OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se utiliza el procedimiento de numeración de alarmas?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Cuál es el máximo numero de parámetros que se pueden asignar a un FC y un FB en una CPU del S7-300?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Por qué sólo existe el arranque en caliente en el S7-300?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
¿Qué entradas tratan con datos consistentes junto con periferia distribuida?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación básica S7?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación de datos globales?
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Dónde se puede encontrar un resumen sobre el concepto de memoria para las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7?
Comportamiento de remanencia en las CPUs 31x del S7-300 y los equipos compactos C7-6xx con MMC
Estado del contador de horas de servicio después de hacer un borrado total
¿Por qué influye el comportamiento de remanencia en las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7 sin MMC (Micro Memory Card) en el contenido de las variables?
El contador de horas de servicio del S7-300 no suministra ningún valor S7-300
S7-400 CPU 41x -- Informaciones de producto -- Informaciones de Background y de los sistemas
¿Qué diferencias existen entre los productos OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 y OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué hay que tener en cuenta al insertar o reparametrizar un componente con ayuda de la función CiR (Configuration in Run)?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
Comportamiento de la CPU después de desconectar la alimentación sin batería de respaldo
Direccionamiento de periferia con esclavos DP
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Cuál es la diferencia entre el nuevo arranque (arranque en caliente), arranque en frío y rearranque en una CPU del S7-400?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación básica S7?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación de datos globales?
¿Qué entradas tratan con datos consistentes junto con periferia distribuida?
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
La CPU no pasa a RUN
¿Cuál es el significado del "factor de corrección" en el registro "Diagnóstico / Reloj" de las propiedades de objeto de la CPU?
¿Qué es el servicio Multicomputing y cuáles son las diferencias con el servicio en bastidores segmentados?
Datos diferentes de la memoria necesaria Offline y Online
¿Dónde se puede encontrar un resumen sobre el concepto de memoria del S7-400?
PROFIBUS S7-300/400 CPs -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué limitaciones funcionales existen en las versiones de Firmware y liberación (HW) antiguas de las CPUs del S7-400, cuando se utilizan junto con la CP443-5 Extended V6.1?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
Significado de la representación numérica en el buffer de diagnóstico NCM
¿Qué protocolos soporta la CP 342-5?
Diferente comportamiento de los módulos FC5 y el FC50 con las CPs de Industrial Ethernet del S7-300
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo DP?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo FMS?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo S7?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo FDL?
Pasarelas de red y Links (DP) -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué requerimientos hay que cumplir para posibilitar el servicio del DP/ASi-Link Advanced V1.0 en una CP 443-5 Extended como maestro DP?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿De qué elementos consta el DP/PA-Link?
Documentación sobre el acoplador DP/PA en holandés, danés, finlandés, sueco, portugués y griego
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
Referencia:

Descripción
Routing se denomina a la transferencia de datos sobrepasando los límites de las redes. Se puede enviar información desde un emisor a través de diferentes redes y que lo reciba un receptor determinado. Para ello, se necesita disponer de equipos especiales que soporten esta funcionalidad.

El routing de bloques de datos es una ampliación del "routing normal" y es utilizado, por ejemplo por SIMATIC PDM y los accionamientos, cuando el dispositivo de programación no está conectado directamente a la subred PROFIBUS DP en la que esta también conectado el dispositivo destino, sino por ejemplo, a la interfaz PROFINET de la CPU.

Los datos que se envían con el routing de bloques de datos contienen, aparte de la parametrización de los dispositivos de comunicación participantes (esclavos), también la información específica de cada dispositivo (por ejemplo, valores de consigna, valores límite, etc.). La estructura de la dirección destino en el routing de bloques de datos depende del contenido de los datos, es decir, del esclavo para el  quese envían los datos.

Con ayuda de un PG y del routing de bloques de datos, se puede leer, editar o volver a enviar al dispositivo de campo, un bloque de parámetros ya existente en el dispositivo de campo, cuando el PG está asignado a un red diferente que el esclavo destino.

Los dispositivos de campo por sí mismos no tienen porqué soportar el routing de bloques de datos, ya que éstos no envían a otros la información recibida.

Las siguientes CPUs del S7-300 y los siguientes componentes de periferia descentralizada soportan el routing de bloques de datos:

 
CPU A partir de la versión
CPU 313C-2 DP V3.3
CPU 314C-2 DP V3.3
CPU 314C-2 PN/DP V3.3
CPU 315-2 DP V3.0
CPU 315F-2 DP V3.0
CPU 315-2 PN/DP V3.1
CPU 315F-2 PN/DP V3.1
CPU 317-2 DP V3.3
CPU 317F-2 DP V3.3
CPU 317-2 PN/DP V3.1
CPU 317F-2 PN/DP V3.1
CPU 319-3 PN/DP V2.7
CPU 319F-3 PN/DP V2.7
IM154-8 PN/DP CPU V3.2
IM154-8F PN/DP CPU V3.2
IM154-8FX PN/DP CPU V3.2
IM151-8 PN/DP CPU V2.7
IM151-8F PN/DP CPU V2.7

Tabla 01

Las CPUs del  S7-400 (a partir de la versión de firmware V5.1) soportan el routing de bloques de datos. Para ello, las CPUs tienen que estar configuradas en esta versión de firmware o una versión superior:

 
CPU A partir de la versión
CPU 412-1 V5.1
CPU 412-2 DP V5.1
CPU 412-2 PN V6.0
CPU 414-2 DP V5.1
CPU 414-3 DP V5.1
CPU 414-3 PN/DP V5.1
CPU 414F-3 PN/DP V6.0
CPU 416-2 DP V5.1
CPU 416-3 DP V5.1
CPU 416F-3 DP V5.1
CPU 416-3 PN/DP V5.1
CPU 416F-3 PN/DP V5.1
CPU 417-4 V5.1
CPU 412-5H PN/DP V6.0
CPU 414-5H PN/DP V6.0
CPU 416-5H PN/DP V6.0
CPU 417-5H PN/DP V6.0

Tabla 02

Los siguientes procesadores de comunicación (CPs) soportan el routing de bloques de datos:
 
CP Referencia A partir de la versión
CP443-5 Extended 6GK7443-5DX02 V3.0
CP443-5 Extended 6GK7443-5DX03 V4.0
CP443-5 Extended 6GK7443-5DX04 V6.0
Tabla 03

Las siguientes pasarelas de red soportan el routing de bloques de datos:
 
Pasarela Referencia
IE/PB Link 6GK1411-5AA00
IE/PB Link 6GK1411-5AB00
IWLAN/PB Link 6GK1417-5AB00
IWLAN/PB Link 6GK1417-5AB01
Tabla 04

Informaciones adicionales
En los manuales de las CPUs se dispone de información sobre si soportan el routing de bloques de datos. Los manuales de las CPUs, pasarelas de red y CPs anteriormente indicadas están disponible en las siguientes páginas del Customer Support:
  
Manual Número ID
SIMATIC S7-300 - CPU 31xC y CPU 31x: Datos técnicos 12996906
Sistema de automatización SIMATIC S7-400: Datos de las CPUs del S7-400 53385241
IM 154-8 PN/DP CPU (ET 200pro) 44251850
IM 151-8 PN/DP CPU (ET 200S) 47409312
IE/PB Link 19299692
IWLAN/PB Link 41297182
Tabla 05

Informaciones adicionales sobre el routing de bloques de datos están disponibles en las páginas del Customer Support con números ID 19257092 y 7808062.

Advertencia
El routing de bloque de datos a través del bus posterior no se soporta con los esclavos I. Para éstos módulos, los datos no se pueden transferir a través del bus posterior.

Conceptos de búsqueda
Comunicación de dispositivos del proceso, comunicación de dispositivos de campo

 Nr. de identificación (ID):7000978   Fecha:2012-11-22