visualizza l'elenco degli articoli
ES - SIMATIC Manager -- Creazione programma -- CFC - Utilizzo delle biblioteche dei blocchi
Cosa di deve considerare nella modifica degli indirizzi simbolici dei moduli I/O?
Come viene progettato uno slave Modbus con l'aiuto del blocco PCS 7 "RCV_341" (FB 121)?
Perché sul blocco driver "CH_AI" si riceve il segnale "QBAD"?
Significato dell'ingresso "Sample_T"
Perché il blocco INT_P emette sull'uscita valori non ammessi?
Perché il blocco CH_AI con l'opzione "Genera driver unità" non viene collegato automaticamente?
Come si possono modificare nei blocchi standard le classi di segnalazioni preimpostate?
È possibile utilizzare blocchi della libreria CFC per le CPU S7-300 anche in un programma per una CPU S7-400?
Significato dell'ingresso VALUE_QC sul blocco CH_DI
Perché sul blocco driver CH_AI il valore simulato non viene emesso opp. come si può ciononostante simulare un valore?
Differenze tra circuiti di regolazione con e senza stabilizzazione
Modo di operare nella ottimizzazione di regolatore con il PCS 7 PID-Tuner (PCS 7 V5.1)
Significato dei parametri "GAIN", "TN" e "TV" con CTRL_PID
Come mai con le unità analogiche di uscita ridondanti da ogni unità si riceve solo la metà della corrente prevista?
Qual è l'impegno di memoria dei blocchi di libreria SIMATIC PCS 7 V6.0 e dei template nello AS?
A cosa occorre fare attenzione con rampa di setpoint attivata, affinché nella commutazione da funzionamento manuale / a seguire a funzionamento automatico del "CTRL_PID" non si arrivi a sovraelongazioni del valore istantaneo?
Come si possono editare ulteriori testi di segnalazione - solo come evento e campo OS - in un blocco in grado di gestire segnalazioni SIMATIC PCS 7 V5.x?
Come si può, nella creazione del drive per unità, eliminare la segnalazione "Per il blocco CH_AI mancano file necessari. Fare attenzione che occorre installare esattamente la versione della libreria dalla quale questo blocco è stato importato"?
Comportamento del segnale QBAD sui blocchi CH dopo il ritorno in servizio di una stazione con l'impostazione errata delle proprietà della CPU
Come si interconnette una FM350-2 in PCS 7?
Come si può eliminare la segnalazione di errore "Value BITVAL is not defined in file AL_CHN.xml / CH_DI." nel protocollo del generatore di driver?
Come si possono modificare nei blocchi standard le classi di segnalazioni preimpostate?
Numero di ordinazione:

Descrizione:
Procedere nel modo seguente:

  1. Trascinare il blocco corrispondente nello schema CFC.
  2. Passare nel SIMATIC Manager, nella cartella dei blocchi.
  3. Fare clic con il tasto destro del mouse sul blocco e aprire l'opzione "Proprietà speciali oggetto > Segnalazioni".

  1. Eliminare la selezione "disabilitato" dopo la classe di segnalazione che si intende modificare.

  1. Ritornare nello schema CFC ed importare il blocco tramite "Strumenti > Tipi di blocchi".
  2. Allora si può modificare la classe di segnalazione nel CFC.

Ricerca:
Progettazione di segnalazione

 Articolo con ID:6932264   Data:2010-06-21 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour