Mostrar lista de artículos
PROFIBUS S7-300/400 CPs -- Setting up and parameterizing hardware -- Initializing and parameterizing modules
¿Qué esclavos DP se pueden insertar y extraer en un sistema maestro PROFIBUS DP, utilizando la función CiR (Configuración en RUN), y qué modificaciones de la configuración están permitidas?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de pasarelas de red y componentes de red, así como sobre la seguridad en las redes, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
Comunicación Maestro / Esclavo (SIMOVERT) en una red PROFIBUS-DP
Borrado de la tarjeta CP443-5 Extended a través del diagnóstico NCM S7-PROFIBUS
CP443-5 Extended: Volver a cargar la configuración con una carga elevada de parametrización en la estación
Datos de sistema inconsistentes al quitar de la red un maestro de PROFIBUS-DP
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se configura una CP342-5 como maestro DP y por qué es necesario llamar a las funciones FC1 "DP_SEND" y FC2 "DP_RECV" en el programa de usuario de la CPU para transferir los datos?
¿Por qué faltan parcialmente en el catálogo Hardware las nuevas denominaciones de versiones de las tarjetas SIMATIC NET?
CP 342-5 -- ¿Cómo se puede modificar la dirección de PROFIBUS o el modo de servicio de la CP 342-5 durante el servicio?
Borrado de la tarjeta CP443-5 Extended a través del diagnóstico NCM S7-PROFIBUS
Referencia:

PREGUNTA:
¿Se puede borrar la tarjeta CP443-5 Extended a través del diagnóstico de NCM S7-PROFIBUS?

RESPUESTA:
La tarjeta CP443-5 Extended se puede borrar a través del diagnóstico NCM S7-PROFIBUS-Diagnose. Para ello hay que hacer doble click en la CP dentro de la configuración HW, con lo que se abre la ventana "Propiedades de la CP.443-5 Extended". Ahora se elige la opción "Diagnóstico" y a continuación "Ejecutar". En la ventana ""NCM S7-Diagnose -> PROFIBUS CP 443-5 Extended -> ONLINE" se puede borrar la CP con la opción "Estado de servicio -> Borrar CP".

 

La CP 443-5 Extended con referencia 6GK7 443-5DX02-0XE0 se puede borrar directamente desde el administrador SIMATIC. Para ello hay que marcar la CP y elegir la opción "Sistema destino -> Borrar".

Advertencia:
Por favor, hay que tener en cuenta que para realizar esto la CPU del equipo S7-400 tiene que encontrase en STOP.

 Nr. de identificación (ID):686332   Fecha:2000-09-20