visualizza l'elenco degli articoli
STEP 7 -- Informazioni sulle versioni precedenti -- Caricamento e test del programma S7
Identificatore sconosciuto su un SFB / SFC
Definire i valori di inizio di un blocco dati in sorgenti AWL
Come si può scegliere nello STEP7 online un controllore S7 se tutti i controllori S7 disponibili hanno lo stesso programma e la stessa configurazione hardware?
Simboli delle unità in SIMATIC Manager e HW Config
Messa in servizio della MPI ISA Card
STEP7 V5.1+SP3 Confronto online/offline di SDB
Schede MPI-ISA in STEP 7 V5.2
La connessione on-line con STEP 7 V5.1 SP1 non è più possibile dopo l'aggiornamento da Windows NT a Windows 2000
Sorveglianza del blocco dati di istanza non possibile sotto STEP 7 V5.1
Il dialogo "Imposta interfaccia PG/PC" non può più essere aperto
Conversione errata del campo Q nel campo P da parte del converter S5
La funzione online viene interrotta dopo pochi secondi/minuti (PowerSave attivato)
Indirizzo MPI non modificabile in NETPRO
Nessuna interfaccia COM per PC Adapter visibile e quindi selezionabile (STEP7 V4.02)
Blocco Alarm_S non caricabile in tutte le CPU del 300
Nuove caratteristiche con "Attribuzione PG/PC" da V4.02/V5.0 con STEP7
Perché l'interfaccia TCP/IP "NdisWanIp" non compare nella lista di scelta della "Imposta interfaccia PG/PC"?
Nuove caratteristiche con "Attribuzione PG/PC" da V4.02/V5.0 con STEP7
Numero di ordinazione:

DOMANDA:
Quali nuove caratteristiche ha lo STEP 7 V4.02/V5.0 per quel che riguarda le impostazioni di interfaccia?

RISPOSTA:
Tramite il Pannello di controllo e "Imposta interfaccia PG/PC" si possono, in linea di principio, parametrizzare in modo globale sul PC le interfacce di comunicazione. La funzione "Attribuzione PG/PC" si riferisce invece solo a oggetti PG/PC all'interno di progetti S7. In questo modo si definisce dove PG/PC sono connessi nel sistema e in corrispondenza i punti di accesso progettati. In caso di necessità queste impostazioni possono essere trasferite sull'apparecchio locale. Nel trasferimento delle impostazioni PG/PC progettate, l'impostazione attuale valida globalmente ("Imposta interfaccia PG/PC") viene sovrascritta.

La parametrizzazione dell'interfaccia viene trasferita solo se con il progetto correlato si esegue una funzione online. Questo significa che ora si possono correlare diverse parametrizzazioni di interfaccia a più progetti. Se si comunica con il progetto, allora viene utilizzata l'interfaccia correlata. Se dopo l'attribuzione si parametrizza l'interfaccia sotto "Imposta interfaccia PG/PC", allora viene utilizzata l'interfaccia modificata nelle funzioni online.
Attenzione: "Partecipanti raggiungibili" utilizza sempre l'interfaccia impostata globalmente sotto "Imposta interfaccia PG/PC", poiché questa funzione non è correlata ad alcun progetto.

 Articolo con ID:679269   Data:1998-12-14 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour