Description Scripts et Fonctions, paramétrés derrière les propriétés d'objet, et Scripts cycliques ne sont pas, supportés dans la V1.0 du WebNavigator. A partir de V1.1 ces scripts sont supportés.
Les caractères spéciaux dans les scripts ne sont pas non plus supportés. Les fonctions de projets et les fonctions ODK- ne sont pas non plus possibles.
Pour les Dynamik-Dialogues seul le premier trigger de variable est supporté. Lors de combinaisons de variables dans le dialogue dynamique , seule la première variable est évaluée.
Exemple: Vous avez une combinaison par ex. Variable a & Variable b comme trigger. Le WebNavigator n'utilise que la première variable (Variable a) comme trigger du dialogue dynamique, la deuxième Variable (Variable b) n'est pas prise en compte ou traitée.
La propriété "Referencé" d'un Objekte, par ex un affichage d'état, peut à partir de la V1.1 être positionnée. En V1.0 cela n'était pas possible.
N'est pas supporté non plus l' Adressage indirect.
Le Web Navigator ne connaît pas non plus de Variables locales .
Mots-clefs: limitesSysteme, limitation de fonctions
|