visualizza l'elenco degli articoli
OS - WinCC -- Servizio e manutenzione -- Diagnostica di errori
Come eseguire una diagnostica completa per impianti PCS 7 e WinCC?
Come si possono salvare i dati del Visualizzatore di eventi di Windows?
Come si installa User Mode Process Dumper per diagnostica con WinCC e PCS 7?
Di quali indicazioni necessita il Technical Support nel caso di richiesta su SIMATIC PCS 7?
Perché sul server OS opp. sul client OS non vengono visualizzati i Controls ActiveX (OCX)?
Perché, durante la compilazione OS, non tutte le icone di blocco vengono aggiornate?
Quali cause hanno le segnalazioni di sistema e di guida di processo PCS 7 e quali misure sono necessarie per eliminarle?
Perché talvolta il box di login OS sparisce nello sfondo?
Lunghezza dei testi di segnalazione mappati
Che cosa si deve fare quando lo Split Screen Wizard si chiude con una segnalazione di errore?
Perché arriva una segnalazione di errore nel richiamo dell'immagine di un loop di un faceplate?
Che cosa significano le segnalazioni WinCC "Errore AS sincrono" e "Errore AS asincrono"?
Perché su un client occorre attendere 3 ... 5 minuti fino a quando si apre il box di login opp. fino a quando viene presentata la segnalazione "Mancanza di autorizzazione per il servizio"?
Quali possono essere le cause per cui la visualizzazione cumulativa nel campo panoramico della runtime SIMATIC PCS 7 OS non funziona?
Segnalazione di errore "Visualizzazione cumulativa: la variabile .EventState non esiste"
Perché nella OS-Runtime nell’area panoramica sui tasti di selezione dell'area compare come testo "??????", nonostante nel SIMATIC Manager il testo sia presente?
Perché compare la segnalazione di errore 10111001 "La gerarchia della visualizzazione cumulativa non è aggiornata"?
OS - WinCC -- Lavorare con progetti -- Analisi di segnalazioni di errore
Che cosa significa la segnalazione: "Il server non è stato trovato. Avviare il progetto localmente?"?
Che cosa significano le segnalazioni WinCC "Errore AS sincrono" e "Errore AS asincrono"?
Significato del "Nome UNC"
Comunicazione del server stand-by WinCC con l'AS tramite una connessione Named Connections con PCS 7 V6.0
Che cosa significano le segnalazioni WinCC "Errore AS sincrono" e "Errore AS asincrono"?
Numero di ordinazione:

Descrizione
Le segnalazioni "Errore AS sincrono" e "Errore AS asincrono" vengono generate quando nell'AS compare un evento di errore sincrono o asincrono.
Questi possono essere:
 

Errore AS sincrono:

OB 121: Errore di programmazione

OB 122: Errore di accesso alla periferia

Errore AS asincrono:

OB 80: Errore di tempo (p.e. superamento del tempo di ciclo)

OB 81: Guasti all'alimentazione (p.e. guasto alla batteria)

OB 82: Allarme di diagnostica (p.e. fusibile guasto su una unità di periferia)

OB 83: Allarme di estrazione/innesto

OB 84: Guasto hardware della CPU (p.e. guasto ad una interfaccia)

OB 85: Errore nell'esecuzione del programma

OB 86: Guasto al telaio

OB 87: Errore di comunicazione

Con le seguenti misure si può delimitare l'errore:

  1. Leggere il buffer di diagnostica della CPU
    (selezionare la CPU nel SIMATIC Manager, con il tasto destro del mouse tramite "Sistema di destinazione" aprire le "Proprietà oggetto" e scegliere la scheda "Buffer di diagnostica")
  2. Analizzare le variabili locali dell'OB degli errori.
    Aprire l'OB corrispondente nella cartella dei blocchi con un doppio clic. Con un piccolo programma AWL trasferire il contenuto delle variabili locali necessarie in un byte di merker o in un blocco dati precedentemente creato. I comandi per questo sono p.e.:

    L

    #OB80_EV_CLASS

    T

    MB80

    opp.

    L

    #OB80_FLT_ID

    T

    DB1.DBB0

  3. Alla fine si deve caricare in AS l'OB o il blocco dati modificato.

Se non si può eliminare la causa della segnalazione di errore, c'è la possibilità di sopprimere la segnalazione in WinCC Runtime. Per questo vedere la FAQ "Bloccare le segnalazioni in runtime", ID: 25288354.

 Articolo con ID:673584   Data:2010-11-02 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour