Mostrar lista de artículos
OS - WinCC -- Configuración de alarmas y avisos -- Configuración de alarmas y avisos
¿Cómo se pueden crear avisos de servicio con ayuda de acciones específicas de usuario, hasta el WinCC V6.0 + SP4 incluido?
¿Cómo se pueden mostrar y manejar los avisos en modo Runtime?
¿Cómo hay que proceder cuando las alarmas no se muestran en el modo Runtime?
¿Cómo se puede cambiar el ancho de columna de los bloques de aviso del WinCC Alarm Control, en el momento de la configuración en el Graphics Designer o en el Runtime, con ayuda del ratón"?
Configurar el bloque de sistema "Número de PLC/CPU" en un aviso
¿Porqué no se representan en el Faceplate los avisos relevantes para los puntos de medida (PCS 7 V4.x / V5.x)?
¿Qué se puede hacer cuando no se muestra ningún aviso en la zona de resumen del WinCC?
Generación de una nueva marca de tiempo a pesar de que los avisos de servicio son idénticos
Se bloquea la activación de la bocina para avisos con determinados usuarios
¿Porqué en el PCS 7 las marcas de tiempo de los avisos se muestran tachadas o con asteriscos?
SIMATIC PCS 7 V5/V6 - Avisos no acusables en la nueva página de alarmas
¿Cómo se asignan las prioridades en la representación de alarmas, avisos, etc., cuando se tiene señalización conjunta?
¿Cómo se puede mostrar un comentario de un módulo en un aviso de servicio?
¿Por qué los avisos de servicio sólo se muestran en el servidor OS y no en los clientes OS?
¿Por qué no se inserta en el aviso de servicio el usuario que acusa un aviso, después de actualizar el PCS 7 V6.0 + SP2 al SP3?
¿Por qué la petición de servicio no se muestra parpadeando en la señalización general?
Modificación del color de impresión en el protocolo de avisos
¿Cómo se puede conseguir que se muestren en el WinCC Runtime los avisos para un determinado usuario, pero no se puedan acusar?
¿Cómo se puede reconfigurar el procedimiento de acuse de alarmas?
¿Porqué no se muestran los avisos de servicio en el proyecto de PCS 7?
¿Cómo se pueden mostrar los avisos generales de control de procesos en el proyecto de PCS 7?
¿Qué significan los avisos de control de procesos creados durante la compilación OS?
¿Qué avisos generales de control de procesos se crean en la compilación OS?
¿Qué avisos generales de control de procesos se crean en la compilación OS?
Referencia:


Indicaciones de configuración:
Con el STEP 7 V5.1 existe una nueva estructura y un comportamiento modificado de los avisos generales del sistema para los sistemas de visualización y servicio. Hasta ahora existían 7 avisos generales. En la nueva versión existen 21 avisos generales. Lo que se ha hecho es agrupar los 7 avisos originales en 3 grupos diferentes. En la siguiente tabla se ven los nuevos avisos.
 

Aviso

Grupo

Fallo de PLC síncrono entrante
Fallo de PLC asíncrono entrante
Fallo de tarjeta entrante
Fallo de STOP/ Interrupción entrante
Fallo del sistema H/F entrante

Fallo de comunicación entrante
Fallo en CP/FM entrante

Grupo 1

Fallo de PLC síncrono saliente
Fallo de PLC asíncrono saliente
Fallo de tarjeta saliente
Fallo de STOP/ Interrupción entrante
Fallo del sistema H/F saliente

Fallo de comunicación saliente
Fallo en CP/FM saliente

Grupo 2

Aviso de fallo de PLC síncrono
Aviso de fallo de PLC asíncrono
Aviso de fallo de tarjeta
Aviso de STOP/ Interrupción entrante
Fallo del sistema H/F entrante Aviso de fallo comunicación
Aviso de fallo en CP/FM entrante

Grupo 3

Los 3 grupos siempre contienen los mismos avisos para las distintas posibilidades de estado del aviso (entrante, saliente, estado desconocido).
Los avisos de control de procesos no disponen de la opción "Entrante/Saliente" en la línea de avisos, debido a las propiedades de la clase de aviso "Aviso de control de procesos OS". Por eso se envía para cada aviso individual un aviso "entrante" y otro aviso "saliente" adicional.
El aviso del tipo "Saliente" sólo se muestra cuando antes de ha acusado el aviso del tipo "Saliente". Si no se hace esto, no se produce ninguna nueva señalización del aviso.

El grupo 3 es necesario, ya que después de actualizar las imágenes de aviso o hacer un OFF/ON del WinCC (aviso tachado) ya no se dispone de ningún estado. Con este tipo de avisos se transfieren valores adicionales con el evento ID, los cuales contienen la información de estado. Debido a que el telegrama siempre es del tipo "Entrante", sólo se puede señalizar aquí que se disponía de un aviso de este tipo. En caso necesario, el usuario debe mirar en el buffer de diagnóstico de la CPU para conocer el motivo del aviso.

A continuación se dispone de la asignación de los módulos de organización existentes en STEP7 con cada uno de los avisos. Esta relación no es completa. Simplemente es una advertencia de la posible causa del fallo. El usuario debe buscar en el buffer de diagnóstico de la CPU la correspondiente información detallada, con ayuda de la marca de tiempo. 

Aviso

Información detallada en la CPU

Fallo de PLC síncrono

OB121, OB122

Fallo de PLC asíncrono

Todos los OB8x

Fallo de tarjeta

OB82, OB83, OB86

Fallo de STOP/ Interrupción entrante

Evento de fallo / STOP directo

Fallo del sistema H/F

OB71, OB72

Fallo de comunicación

OB87

Fallo en CP/FM

CPs y FMs directamente en WinCC


Conceptos de búsqueda:
BPC, Basic Process Control, Wizard, Avisos de control de procesos

 Nr. de identificación (ID):6691096   Fecha:2005-09-06