Mostrar lista de artículos
Actualización del firmware para la IM154-8FX PN/DP CPU (6ES7154-8FX00-0AB0)
Referencia:

DESCRIPCIÓN:

Cuando se realiza una actualización del firmware, ha de actualizarse siempre a la versión más nueva para cada referencia. Los firmwares anteriores solo están pensados como backup para, en caso necesario, poder cambiar de nuevo a la versión original, lo que hasta la fecha no fue necesario en ningún caso. La versión más actual del firmware de la CPU es válida para todas las versiones con la misma referencia.

Indicación:
Los valores actuales se pierden al realizar la actualización del firmware. Por favor, guárdelos antes de realizar la actualización del FW en caso necesario utilizando para ello la función "Copiar RAM en ROM …".

La actualización se puede realizar a través de Micro Memory Card u Online:

1. Micro Memory Card:

Para realizar una actualización del firmware se requiere:

  • Micro Memory Card con un mínimo de 4 MB de capacidad
    Referencia 6ES7 953-8LP20-0AA0
  • STEP 7 con la versión V5.1 + SP2 o superior
  • PC con prommer externo 6ES7 792-0AA00-0XA0 o Field PG para la programación de la Memory Card

 

Procedimiento para generar una memoria de actualización del firmware a través de STEP7:

 

Recomendación:
Haga una copia de seguridad del firmware "antiguo" en una SIMATIC Micro Memory Card vacía, antes de actualizar el firmware del módulo interfaz IM154-8FX PN/DP CPU. Si aparecen problmas durante la actualización, se puede volver a cargar el firmware antiguo desde la SIMATIC Micro Memory Card.

  1. Descargar el archivo de CPU necesario
  2. Descomprimir el archivo haciendo doble clic sobre él
  3. Borrar la Micro Memory Card a través de la opción: "Archivo /S7 Memory Card/Borrar " en el administrador SIMATIC.
  4. Programar el sistema operativo seleccionando la opción "Sistema destino/actualizar firmware" en el administrador SIMATIC, seleccionar el directorio destino y abriendo el archivo CPU_HD.UPD por medio de "abrir", arrancar el proceso de programación .
  5. La memoria para la actualización del firmware estará programada cuando en pantalla aparezca el aviso "Se ha trasferido satisfactoriamente el firmware para el módulo con referencia 6ES7 154-8FX00-0AB0 a la S7-Memory Card".

 

Realización de la actualización del firmware

  1. Poner en OFF la IM154-8FX PN/DP CPU y conectar en la CPU la Micro Memory Card preparada 
  2. Conectar la alimentación.
  3. El módulo interfaz IM154-8FX PN/DP CPU reconoce automáticamente la SIMATIC Micro Memory Card con la actualización del firmware y arranca el proceso.
  4. Durante este tiempo lucen todos los LEDs.
  5. Tras la finalización de la actualización del firmware, el LED STOP parpadea. El módulo interfaz IM154-8FX PN/DP CPU solicita un borrado.
  6. Desconecte la IM154-8FX PN/DP CPU y extraiga la SIMATIC Micro Memory Card con la actualización del firmware.

2. Online:

Requisitos:

  • La actualización de firmware online sólo es posible a partir de la versión STEP 7 V5.4 + SP4.
  • El módulo destino de la estación, cuyo firmware se debe actualizar, tiene que estar accesible el modo online.
  • Los archivos con la versión actual de firmware deben estar disponibles descomprimidos en el sistema de archivos del PG / PC. Una carpeta sólo puede contener los archivos para una versión de firmware.

Ejecución de la actualización del sistema operativo:

  1. Arranque STEP 7 y cambie a configuración HW.
  2. Abra la estación con el módulo interfaz M154-8FX PN/DP CPU que se pretende actualizar.
  3. Marcar el módulo interfaz IM154-8FX PN/DP CPU.
  4. Seleccionar la opción de menú Sistema de destino > Actualizar firmware
  5. En el dialogo abierto "Actualizar firmware", a través del botón "Buscar", seleccione la ruta a los archivos de actualización del firmware (*.UPD).
  6. Una vez seleccionado un archivo, en la parte inferior del cuadro de diálogo Actualizar firmware, aparece la información para qué módulo es adecuado el archivo y a partir de qué versión de firmware.
  7. Pulse sobre el botón Ejecutar. STEP 7 comprobará si el archivo seleccionado lo puede interpretar el módulo de interfaz IM154-8FX PN/DP CPU y - en caso afirmativo -  setransferirá el archivo al módulo interfase. En caso de que se tuviese que cambiar el modo de servicio del módulo interfaz IM154-8FX PN/DP CPU, se le solicitará realizar dichas acciones a través de diálogos. El módulo interfaz IM154-8FX PN/DP CPU llevará a continuación la actualización de firmware por sí mismo.
  8. Comprobar con STEP 7 (leer el búfer de diagnóstico de la CPU) si el módulo interfaz IM154-8FX PN/DP CPU arranca correctamente con el nuevo firmware.

Otra alternativa es arrancar la actualización del firmware desde el administrador SIMATIC:

  • Seleccione el módulo interfaz IM154-8FX PN/DP CPU correspondiente como CPU destino y elija la opción "Sistema destino -> Actualizar firmware".
  • Seleccione la CPU destino a través de "Estaciones accesibles" y elija la opción "Sistema destino -> Actualizar firmware".

A través de ambos métodos puede acceder al paso 5 arriba indicado. Siga ahora con el resto de pasos.

Advertencia:

Después de haber borrado la CPU, se mantienen los siguientes valores:

  • Los parámetros de la interfaz MPI (dirección MPI y dirección MPI más alta)
  • La dirección IP de la CPU
  • La máscara de subred
  • Los parámetros SNMP estáticos

Resultado

El módulo interfaz IM154-8FX PN/DP CPU ha sido actualizado online con una nueva versión de firmware.

Resumen de las referencias y las versiones actuales de la IM154-8FX PN/DP CPU:

Referencia

Versión de FW

Actualización por medio de ...

6ES7154-8FX00-0AB0    
 

V3.2.8

Actualización recomendada:

Update V3.2.8 - Descripción

 1548FX00_V328.EXE ( 6196 KB )

 

V3.2.7

Sólo para Backup:

Update V3.2.7 - Descripción

 1548FX00_V327.EXE ( 6184 KB )

 

V3.2.5

Sólo para Backup:

 1548FX00_V325.EXE ( 6146 KB )

Update V3.2.8 (6ES7154-8FX00-0AB0)

La versión de firmware no contiene ninguna novedad funcional.  

 

Advertencia respecto a las dependencias con el STEP7 y la compatibilidad hacia versiones superiores:

Para la utilización de esta CPU es necesario el STEP7 V5.5 o superior.

Para la configuración CBA se necesita el iMap V3.0 + SP1 o superior.
Las configuraciones con versiones de STEP7 e iMap anteriores son compatibles con las versiones superiores.

Para las aplicaciones de seguridad se necesita el paquete opcional S7 Distributed Safety V5.4 + SP4 o superior.

Con la actualización al firmware V3.3.8 son efectivas las siguientes modificaciones:

  • Los valores de COSENOS con números muy pequeños (>=0 y <3.8518597E-34) se muestran ahora correctamente con el valor 1.
  • La instrucción AUF DB/DI de manera indirecta ya no provoca esporádicamente que se abra un DB erróneo.
  • En la carga y descarga de un bloque, la CPU ya no provoca muy esporádicamente al defecto con Z1=F01A.
  • Las interrupciones de conexión con las funciones en ejecución ya no provocan esporádicamente el defecto con Z1=F012.
  • Al llamar a los bloques SFC 82..84 con REQ = 0 (RET_VAL = 7000), ya no se muestra TRUE en el parámetro BUSY.
  • Se ha mejorado la precisión del cálculo de raíces cuadradas "SQRT".

Update V3.2.7 (6ES7154-8FX00-0AB0)

La versión de firmware contiene la siguiente novedad funcional:

  • SFC 109 PROTECT: nuevo modo 12, con el que se puede activar por programa el nivel de protección 3 sin legitimación de contraseña (incluso con la contraseña no son posibles los accesos de lectura / escritura en la CPU).
    Ver también la información de producto / artículo con número ID: 61757603

Advertencia respecto a las dependencias con el STEP7 y la compatibilidad hacia versiones superiores:

Para la utilización de esta CPU es necesario el STEP7 V5.5 o superior.

Para la configuración CBA se necesita el iMap V3.0 + SP1 o superior.
Las configuraciones con versiones de STEP7 e iMap anteriores son compatibles con las versiones superiores.

 

Para las aplicaciones de seguridad se necesita el paquete opcional S7 Distributed Safety V5.4 + SP4 o superior.

Con el update de firmware V3.2.7 son efectivas las siguientes modificaciones:

  • Para evitar las pérdidas de remanencia con el evento ID 16# 4580 o ID 16# 6523, se ha optimizado la conexión MMC al desconectar y volver a conectar la alimentación.
  • Si se utiliza el bloque SFC 23 DEL_DB ya no aparece el defecto Z1=F833 si el DB no está disponible.
  • En los fallos de sincronización que provocaban el STOP de la CPU, ya no aparece esporádicamente el defecto Z1=F004.
  • La interrupción de una transferencia de bloque ya no provoca esporádicamente el defecto Z1=4131.
  • Los enlaces de la CPU con un dispositivo de conexión con PLC (dispositivo AG-Link) se desactivan completamente en caso de la interrupción del enlace.
  • Si se utilizan marcas de ciclo, ya no se influencian las 3 direcciones de los bytes de marcas adyacentes.
  • La carga de bloques en los equipos de programación ha optimizado su rendimiento.
  • Para que los accesos al servidor web sigan funcionando ante picos de corriente, se han aumentado los recursos específicos.
  • En los dispositivos I configurados con longitudes de submódulo de más de 32 bytes ya no aparecen ciclos inexactos o totalmente ausentes en el OB61.
  • En los programas creados con SCL, ya no aparece el valor 807F en el parámetro RET_VAL de los bloques TSEND o TRECV, en los que se hayan declarado como STRING las longitudes del búfer de envío o recepción.
  • Los switches por delante conectados que no soporten LLDP ya no provocan el defecto Z1=8005 en los dispositivos adyacentes.
  • Después de la interrupción de los enlaces en una comunicación de usuario abierta, ya no aparece esporádicamente el defecto Z1=E801.
  • Se ha mejorado el comportamiento de arranque de los módulos F que al arrancar la CPU estaban sin tensión de carga .
  • Si se utiliza el bloque SFC 12 "D_ACT_DP", ya no aparece el defecto Z1=3303 al parametrizar un módulo Simocode y realizar simultáneamente un paso de STOP a RUN.
  • La descarga de bloques o proyectos ya no provoca que a continuación aumente constantemente el tiempo de ciclo.
 Nr. de identificación (ID):62612377   Fecha:2013-03-26