Mostrar lista de artículos
STEP 7 (TIA Portal) -- Servicio y mantenimiento -- Diagnóstico de fallos
¿Qué significa el aviso de fallo "Error interno del sistema (código de fallo: 0x8000af6000000011) – Por favor, diríjase al SIMATIC Customer Support"?
¿Cómo se puede recopilar en un PC central la información de diagnóstico y del sistema de varios PCs, con ayuda de la "Simatic Diagnose Tool" (SDT)?
¿Cómo se puede recopilar la información de diagnóstico y del sistema con ayuda de la "herramienta de diagnóstico Simatic" (SDT2012)?
¿Cómo se puede leer en STEP 7 V11 la información de estado de bloque y de módulo para S7-1200?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se activan y utilizan las funciones de seguridad de los módulos CP343-1 Advanced y CP443-1 Advanced?
¿Cómo se procede cuando el S7-1200 detecta errores en equipos de periferia?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se activan y utilizan las funciones de seguridad de los módulos CP343-1 Advanced y CP443-1 Advanced?
Referencia:

Descripción
Por medio de la combinación de diferentes medidas de seguridad como cortafuegos, routers NAT/NAPT o redes privadas virtuales VPN (Virtual Private Network) a través de túneles IPsec, el módulo CPx43-1 Advanced protege estaciones S7-400 individuales, estaciones S7-300 o celdas de automatización completas frente a accesos no autorizados.

Si activan y utilizan las funciones de seguridad del módulo CPx43-1 Advanced, asegúrese que el CP dispone de la fecha y hora actual. La fecha y hora actual tienen una importancia considerable, por ejemplo para la comprobación de la validez de los certificados utilizados, cuando se crea una conexión túnel IPsec segura con uno o varios módulos de seguridad.
Siempre que no obtenga la fecha/hora de la estación (CPU),  puede sincronizar ésta por medio del método SIMATIC o del protocolo "Network Time Protocol" (NTP).

Indicación sobre seguridad
Atención
Las funciones y soluciones descritas en este artículo se limitan principalmente a la implementación de la tarea de automatización. Por favor, tenga además en cuenta tomar las correspondientes medidas de protección respecto a la seguridad en Internet, al conectar su instalación con otras partes de la instalación, la red de la empresa o Internet. Información adicional al respecto está disponible en la página del Customer Support con número ID 50203404.

Informaciones adicionales
Informaciones adicionales sobre la sincronización de fecha/hora están disponibles en los siguientes artículos:
 
Tema Número ID
¿Cómo se configura el SIMATIC S7-300 como reloj maestro o esclavo para la sincronización de fecha/hora a través de Industrial Ethernet, utilizando el método SIMATIC? 44049612
¿Cómo se configura el SIMATIC S7-400 como reloj maestro o esclavo para la sincronización de fecha/hora a través de Industrial Ethernet, utilizando el método SIMATIC? 18130164
¿Qué módulos del SIMATIC S7-300/S7-400 soportan la sincronización de fecha/hora NTP para sincronizar la fecha/hora del sistema y cómo se activa este tipo de sincronización? 17990844

 Nr. de identificación (ID):62411215   Fecha:2012-07-30