Mostrar lista de artículos
STEP 7 -- Ajustar entorno de desarrollo -- Parametrizar sistema
¿Por qué aparece el diálogo indicando que el PNIOPCAC ha finalizado de manera inesperada, tras arrancar el PC o iniciar el cliente VPN?
¿Cómo se puede mejorar el rendimiento en el administrador SIMATIC y dentro del proyecto de STEP 7?
¿Cómo se pueden asignar los derechos de administrador o usuario principal en los sistemas operativos MS Windows 2000/XP?
¿Cómo se pueden asignar los derechos de lectura y escritura, así como el acceso completo, para una unidad de disco en los sistemas operativos MS Windows?
¿Cómo se realiza la parametrización de la interfase PG/PC en general y qué remedios existen en caso de que el driver del equipo no se pueda seleccionar o no sea visible?
Información sobre el tema "Parametrización del sistema"
¿Cómo se pueden volver a activar los avisos de sistema desactivados, la poción del catálogo hardware y la columna de los valores actuales en los DBs?
¿Qué remedios existen si un PC con Windows XP no se puede apagar?
¿Cómo se realiza el ajuste de la memoria de trabajo virtual en MS Windows XP/2000/ME/NT/9x?
STEP 7 (TIA Portal) -- Ajustar entorno de desarrollo -- Parametrizar
¿Por qué los editores de los objetos tecnológicos para los bloques PID se muestran de manera incompleta en STEP 7 (TIA Portal) V11, si se utiliza Windows 7?
¿Cómo se controla un monitor panorámico adicional en un Notebook con Windows XP, para poder trabajar con 2 pantallas en un PC?
¿Por qué aparece el diálogo indicando que el PNIOPCAC ha finalizado de manera inesperada, tras arrancar el PC o iniciar el cliente VPN?
¿Cómo se puede mejorar el rendimiento en el STEP 7 (TIA Portal) V11?
¿Cómo se puede representar en STEP 7 V11 caracteres chinos completos y de manera óptima en un equipo de programación?
¿Por qué aparece el diálogo indicando que el PNIOPCAC ha finalizado de manera inesperada, tras arrancar el PC o iniciar el cliente VPN?
Referencia:

Descripción
En MS Windows se arranca un PNIO Stack propio para cada interfaz Eternet reconocida. Esto también es válido para las interfaces de las redes privadas virtuales (Virtual Private Networks - VPN). Cada participante de una red puede conectarse a otra red a través de VPN, sin que ambas redes tengan que ser compatibles entre sí. Por tanto, el participante VPN obtiene un acceso directo a los participantes de otra red, como si su conexión a la red no estuviese conectada a su red original sino directamente a la otra red.

El comportamiento arriba descrito aparece por la ejecución fragmentada de la implementación VPN y también por algunas de las interfaces Ethernet virtuales (por ejemplo, por un direccionamiento erróneo).

Remedio
El registro "PNIO-Adapter" en el diálogo "Ajustar interfaz PG/PC" contiene todas las interfaces reconocidas por S7DOS que estén activadas por defecto. Para resolver el comportamiento arriba descrito, desactive el adaptador que no necesite. Si aparecer el aviso, antes de hacer clic sobre él, recomendamos arrancar inmediatamente el diálogo "Ajustar interfaz PG/PC" y desactivar el adaptador no necesario. Ejecute el siguiente procedimiento para ello. De esta forma se puede evitar el diálogo que el PNIOPCAC se ha cerrado inesperadamente.

  1. Abra la interfaz PG/PC desde el panel de control o desde la opción "Herramientas -> Ajustar interfaz PG/PC" del administrador SIMATIC.
  2. Cambie al registro "PNIO-Adapter".
  3. Desactive los adaptadores no utilizados y haga clic sobre "OK".
  4. Finalmente se recomienda realizar un rearranque del PG/PC.


Figura 01

Advertencias

  • El comportamiento arriba descrito no depende del sistema operativo
  • Los ajustes realizados en la interfaz PG/PC se mantienen después de un rearranque del PC.

 Nr. de identificación (ID):61595882   Fecha:2012-08-15