afficher la liste des articles
PROFIBUS S5 CPs and IMs -- Configuring and programming communication -- Configuring connections
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication de modules S5 vers SIMATIC S5, S7 ou modules PC sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Configuration de liaisons APIAPI avec COM 5430 TF / COM 5431 FMS
Temps de réaction longs en SIMATIC S5 avec liaisons FMS
Comment peut on configurer une station IM308-C en tant que maitre DP sur du S5 avec un esclave DP sur du S7?
Comment configurer une liaison FDL entre un SIMATIC S5 (CP5431) et SIMATIC S7 par PROFIBUS ?
Fonctionnement parallèle de liaisons FDL- / AG/AG et PROFIBUS DP dans le CP 5431 FMS/DP
Fonctionnement parallèle de liaisons FDL- / AG/AG et PROFIBUS DP dans le CP 5431 FMS/DP
Nº de référence:


QUESTION:
Est-ce que je peux utiliser avec le CP 5431 FMS/DP, des esclaves DP et en plus des liaisons FDL ou AG/AG sur le même Bus ?

REPONSE:
Le fonctionnement simultané de PROFIBUS-DP, globale périphérie (GP), périphérie centralisée (ZP) et PROFIBUS-FMS (ZI) n'est pas possible.

Le fonctionnement simultané de PROFIBUS-DP et le couplage AG-AG est possible.

Mais si vous avez besoin de temps de réaction rapides entre l'automate (SIMATIC S5) et la périphérie décentralisée connectée (par ex. composants ET 200), alors vous devrez construire deux branches réseaux PROFIBUS indépendantes. Mais cela a aussi la conséquence, que vous devez installer deux CP 5431 FMS/DP dans l'automate SIMATIC S5. Pour cela vous devez utiliser l'un d'eux en tant que maître DP, pour atteindre des temps de réaction rapides sur PROFIBUS-DP. Et vous pouvez utiliser l'autre CP 5431 FMS/DP pour la communication vers d'autres participants PROFIBUS par des liaisons FDL, AG/AG ou aussi des liaisons FMS.



 ID contribution:613561   Date:2004-08-06