visualizza l'elenco degli articoli
S7-400 CPU 41x -- Servizio e manutenzione -- Diagnostica di errori
Quali blocchi organizzativi si devono caricare in una CPU master DP affinché questa nel caso di fuori servizio della periferia decentrata non vada nello stato di STOP?
Analisi di errore in OB122
Guasto alla batteria con S7-400: OB81 non viene richiamato
Quali blocchi organizzativi sono necessari per l'elaborazione di errori?
Come si rileva lo stato delle stazioni di un sistema master DP oppure di un sistema PROFINET IO?
Rilevamento dei dati delle unità e di diagnostica del sistema di automazione
La CPU va in STOP, quando un PG/PC va Online tramite PROFIBUS
Perché dopo Rete OFF/ON opp. dopo il ritorno di uno slave standard DP, il LED EXTF della CPU 300/400 resta acceso e non si spegne?
In fase di avviamento della CPU come si può identificare ed elaborare nel programma applicativo un evento di Stop avvenuto in precedenza (anche dopo la cancellazione totale)?
Perché con una CPU S7-400 la IM e /o il CP non vanno in RUN, se nel buffer di diagnostica c'è l'evento con ID: 530D?
Perché la CPU, dopo un ritorno della tensione, resta nello stato di STOP, dopo che tutto l'impianto era rimasto senza tensione?
A cosa occorre fare attenzione se si devono utilizzare i blocchi SFC 17 "ALARM_SQ", SFC 18 "ALARM_S", SFC 107 "ALARM_DQ" opp. SFC 108 "ALARM_D"?
A cosa occorre fare attenzione se si utilizzano i blocchi SFC 20 "BLKMOV", SFC 81"UBLKMOV" opp. SFC 21 "FILL"?
S7-300 CPU 31x -- Servizio e manutenzione -- Diagnostica di errori
In fase di avviamento della CPU come si può identificare ed elaborare nel programma applicativo un evento di Stop avvenuto in precedenza (anche dopo la cancellazione totale)?
Quali blocchi organizzativi si devono caricare in una CPU master DP affinché questa nel caso di fuori servizio della periferia decentrata non vada nello stato di STOP?
Che cosa si deve fare con la segnalazione di errore 33:8580 "MMC defekt"?
Perché su una CPU 31xC il LED di STOP pulsa quando la MMC (MicroMemoryCard) viene innestata? Con altre MMC, la CPU non mostra questo comportamento.
Quali blocchi organizzativi sono necessari per l'elaborazione di errori?
Come si rileva lo stato delle stazioni di un sistema master DP oppure di un sistema PROFINET IO?
Perché è nella vista Topologia del server web i device non vengono visualizzati correttamente? #Datum# 25.05.2009
Rilevamento dei dati delle unità e di diagnostica del sistema di automazione
La CPU va in STOP, quando un PG/PC va Online tramite PROFIBUS
Come ci si procura una panoramica sul sistema di automazione SIMATIC e quali possibilità di soluzione ci sono per stati di funzionamento indesiderati?
Perché, dopo l'aggiunta di una unità CP opp. FM opp. dopo l’import di nuovi file GSD, una CPU SIMATIC S7-300 resta nello stato di STOP?
Perché su una CPU 300 (V1.0.0)/CPU 400 (V1.1.0) il LED EXTF è sempre acceso dopo che è comparso un allarme di diagnostica?
Utilizzo del buffer di diagnostica delle CPU SIMATIC S7
Richiesta di cancellazione totale da parte della CPU
Perché il LED "SF DP" sulla CPU 315-2 DP (6ES7 315-2AF0x-0AB0; x = 0,1,2) è acceso, nonostante nella CPU non sia stata caricata alcuna progettazione DP?
Perché dopo un ritorno della tensione la CPU resta nello stato di STOP, dopo precedentemente l'intero impianto era senza tensione?
Perché con le CPU PROFINET S7-315/317-2PN/DP V2.3 il LED BF2 è acceso, nonostante non sia riconoscibile alcun errore sul bus?
Perché un SIMATIC S7-300 va in STOP con l'errore 16#4548 "Stop per la gestione della periferia"?
Come si possono evitare problemi di diagnostica nell'impiego dell'unità jolly DM 370?
CP PROFIBUS PC -- Servizio e manutenzione -- Diagnostica di errori
Come avvengono la diagnostica e i rimedi in STEP 7, se non è possibile alcun collegamento con il CP5511?
Lettura della diagnostica slave
Segnalazione: "CP5613/CP5614 è già avviato" - CD SIMATIC NET 07/2001
La CPU va in STOP, quando un PG/PC va Online tramite PROFIBUS
Il trasferimento dati tra un CP5431 (master DP) ed uno slave DP non si avvia
Il CP5613/5614 segnala Exception Error CP_STATE_EXCP_LIFE_COUNTER)
Perché compare un Exception Error (CP_STATE_EXCP_OPEN)?
Perché compare un Exception Error (E_I4_close)?
Perché compare un Exception Error (ADM_send_wrong_DatPtr)?
Come si può dal software SIMATIC NET richiamare correttamente il CP 5511 sotto Windows 2000/XP?
La CPU va in STOP, quando un PG/PC va Online tramite PROFIBUS
Numero di ordinazione:

DOMANDA:
Perché la CPU va in STOP, quando con un PG opp. PC tramite PROFIBUS si eseguono le funzioni ONLINE?

RISPOSTA:
Controllare la lunghezza del cavo di derivazione tra il PG/PC ed il collegamento PROFIBUS sul controllore. Secondo la norma PROFIBUS, una partenza a T con una velocità di trasferimento di 12 Mbit/sec può essere lunga max. 1,5 m. Questa lunghezza aumenta a 3 metri, quando la velocità di trasferimento vale 1,5 Mbit/sec. Se nella topologia si vogliono realizzare partenze a T, questo è possibile con un terminale di bus (N. di ordinazione: 6GK1 500-0AB00 [1,5Mbit/s] opp. 6GK1 500-0AA10 [12Mbit/s]). Se la lunghezza del cavo confezionato non è sufficiente per questa "derivazione", allora si deve utilizzare un repeater.

Avvertenza:
Ulteriori informazioni sulla topologia di bus si trovano nel manuale "SIMATIC NET Reti di PROFIBUS" (Articolo con ID: 1971286) e nel volume "Dezentralisieren mit PROFIBUS-DP" (ISBN 3-89578-123-1).

Ricerca:
Baudrate, Velocità di trasferimento, Lunghezza del cavo


 Articolo con ID:6117856   Data:2001-01-26 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour